Höhere Sicherheit und Effizienz

01.09.2025

Leiterplattentests mit maßgeschneiderter Robotik und Software 

In der Elektronikfertigung kommt es auf jede Minute an. PT-Elektrik ist sich dessen wohl bewusst und hat sich daher entschieden, seine Qualitätssicherungsprozesse mit fortgeschrittener Robotik und innovativen Softwarelösungen zu optimieren, um höheren Anforderungen gerecht zu werden. Das Sicherheitssystem sBot Speed URCap macht deren Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.

Das Sicherheitssystem sBot Speed – URCap macht deren Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.
Das Sicherheitssystem sBot Speed – URCap macht deren Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.

Bediener im Gefahrbereich

PT-Elektrik, ein führendes Unternehmen im Bereich Automation und Qualitätssicherung, verwendet einen Roboter der e-Serie (auch bekannt als URe Roboter) und setzt dabei neue Maßstäbe in seinem Qualitätssicherungsprozess für Leiterplatten. Da der Arbeitsbereich des Roboters in der Nähe anderer von Personen genutzter Prüfstationen liegt, musste die Umgebung um den Roboter abgesichert werden. Die Lösung musste unkompliziert und schnell umsetzbar sein.

 

sBot Speed in Aktion

Der Qualitätssicherungsprozess beginnt damit, dass der Roboter die Leiterplatten aufnimmt und in die Prüfstation lädt, wo sie umfassenden Qualitätskontrollen unterzogen werden. Die URe-Roboter an den Prüfstationen werden mit einem Software-Tool betrieben, das in dem SICK sBot Speed - URCap-System enthalten ist. Über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) wird eine schnelle und einfache Konfiguration der Schutzfelder des Laserscanners ermöglicht. sBot Speed – URCap verwendet einen nanoScan3-Sicherheitslaserscanner mit einer Schutzfeldreichweite von bis zu drei Metern und einer Auflösung von 0,1 Grad. Dieser Scanner ist direkt mit der Robotersteuerung verbunden und ermöglicht so eine präzise Objektdetektion.

Wenn die Leiterplatten an Ort und Stelle sind, legen verschiedene Systeme von SICK los und inspizieren sie.
Wenn die Leiterplatten an Ort und Stelle sind, legen verschiedene Systeme von SICK los und inspizieren sie.

„Die Implementierung der sBot Speed – URCap-Technologie hat unsere Produktionsprozesse deutlich verbessert“ 

Pavel Troják, CEO von PT-Elektrik

 

Wenn die Leiterplatten an Ort und Stelle sind, legen verschiedene Systeme von SICK los und inspizieren sie. Ein InspectorP61x 2D-Vision-Sensor prüft die Position und Orientierung der Chips in einem Blister. Diese Kameras führen 40 Tests in einem Bild durch. Inzwischen erkennt die Lichtschranke GTB2F die Anwesenheit von geladenen Teilen beim Drehen des Karussells. Nachdem die Leiterplatten erfolgreich getestet wurden, legt der Roboter sie vorsichtig auf eine Farbpalette, bereit für den nächsten Produktionsschritt.

Das Sicherheitssystem wird direkt über die Roboterhardware angeschlossen und konfiguriert, ohne dass ein Computer erforderlich wäre.
Das Sicherheitssystem wird direkt über die Roboterhardware angeschlossen und konfiguriert, ohne dass ein Computer erforderlich wäre.

Absichern des Risikobereichs mit sBot Speed – URCap-Technologie

Das Sicherheitssystem wird direkt über die Roboterhardware angeschlossen und konfiguriert, ohne dass ein Computer erforderlich wäre. Dadurch wird die Einrichtung, insbesondere durch die Konfigurationssoftware „nanoScan3 Tool“, erheblich vereinfacht und beschleunigt. Dank der Verwendung der sBot Speed – URCap-Technologie ist der Risikobereich um den Roboter ordnungsgemäß abgesichert.

 

„Seit der Einführung der neuen Technologie haben wir die Stillstandszeiten reduziert und die Produktionszahlen gesteigert.“ 

Pavel Troják, CEO von PT-Elektrik

 

Die Roboterbewegungen werden automatisch verlangsamt, wenn eine Person vom nanoScan3-Laserscanner erkannt wird, anstatt sofort zum Stillstand zu kommen. Durch eine solche Verlangsamung wird die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht und das Unfallrisiko gesenkt. Die Maschine läuft automatisch wieder an, wenn der Risikobereich frei ist.

 

Doppelter Nutzen: Sicherheit und Effizienz

Diese moderne Lösung ermöglicht es PT-Elektrik, seine Produktionsprozesse zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Benutzer benötigen keine Kenntnisse über die Scanner, um das URCap-System zu bedienen. Dies liegt daran, dass die Sicherheitssysteme vordefinierte Funktionen haben, die von vorgewählten Geräten und einer einzigen GUI abhängen, die zur Konfiguration einer Anwendung verwendet wird. Dadurch ist das System schnell eingerichtet und einfach zu bedienen.

Kunde war beeindruckt, wie intuitiv und angenehm die Softwareumgebung ist
Kunde war beeindruckt, wie intuitiv und angenehm die Softwareumgebung ist

Starke Partnerschaft und tiefes Prozessverständnis

Als PT-Elektrik während eines Meetings über sein bevorstehendes UR-Roboterprojekt sprach, wusste das SICK-Vertriebsteam, dass das URCap sBot Speed-System perfekt für die Aufgabe geeignet ist. Ihr Kunde war beeindruckt, wie intuitiv und angenehm die Softwareumgebung ist. Durch dieses Projekt ist die enge Zusammenarbeit zwischen PT-Elektrik und SICK weiter gefestigt worden.

 

Weitere bevorstehende Sicherheitsverbesserungen

Nachdem PT-Elektrik vier solcher Lösungen bei SICK bestellt hat, plant PT-Elektrik bereits, weitere zu bestellen. Die sBot Speed – URCap-Technologie wird in weiteren Produktionslinien implementiert und zusätzliche Sicherheitsmerkmale werden integriert. Und auch über diese Anwendung hinaus wird SICK weiterhin als verlässlicher Partner und Anbieter für Beratung und Technologie aus einer Hand dienen.

 

Weitere Artikel

Lesen Sie mehr
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter

Lesen Sie mehr

Mensch-Roboter-Kollaboration: die fünf größten Herausforderungen

Lesen Sie mehr