SICK in Zukunft auch mit Radarsensoren - SICK erwirbt Industriegeschäft von MICAS und erweitert sein Technologieportfolio

01.10.2014

SICK hat zum 1. Oktober das Industriegeschäft von MICAS erworben. Damit kann SICK zukünftig auch Kollisionswarnsysteme mit Radarsensoren anbieten.

 

Die SICK AG, Waldkirch, kauft zum 1. Oktober 2014 das Industriegeschäft der MICAS AG, Oelsnitz, mit Radarsensoren und rundet so das Angebot für Anwendungen in Häfen, Minen und der Schwerindustrie ab. Im Rahmen eines sogenannten Asset Deals übernimmt SICK das gesamte technische Know-how für die Produktion der Radar-Industriesensoren von MICAS und die entsprechenden Kundenbeziehungen. SICK setzt mit der Akquisition seinen Wachstumskurs fort. Radarsensoren werden vor allem in Häfen und Tagebauminen zur Kollisionsvermeidung eingesetzt. MICAS konzentriert sich in Zukunft auf sein Hauptgeschäftsfeld „Gebäudetechnik“ mit den Schwerpunkten Sensorik für Sanitär, Küche und Heizung und Lichtsensorik.


SICK, ein weltweit führender Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für die Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation, ergänzt mit der zugekauften Technologie sein breites Portfolio im Bereich der intelligenten Sensorik. SICK erwirbt mit den Radar-Industriesensoren von MICAS den Zugriff auf eine bisher nicht im SICK-Konzern geführte Technologie. Radarsensoren sind in der Lage, größere Objekte auch bei widrigen Wetterbedingungen oder bei deutlicher Verschmutzung  zuverlässig zu lokalisieren. Sie werden zur Vermeidung von Kollisionen und zur Abstandsmessung für große und bewegliche Anlagen wie z. B. Containerbrücken und Portalkrane in Häfen, Ausleger von Tagebaubaggern und an Muldenkippern in der Minenindustrie eingesetzt. Neben der breit angewandten optischen Lichtlaufzeittechnologie erhält SICK durch das Geschäft mit MICAS einen schnellen Zugriff auf eine weitere bewährte Technologie. SICK plant darüber hinaus, auf Basis der Radar-Industriesensoren RAS 400 von MICAS weitere Anwendungsbereiche zu erschließen.


MICAS veräußert das Industriegeschäft, weil das Geschäftsfeld „Industrielle Radarsensoren“ mit den Hauptmärkten Häfen und Tagebauminen ohne global agierenden Vertrieb nicht nachhaltig  weiterentwickelt werden kann. MICAS hat sich deshalb entschieden, sich auf das Kerngeschäft „Gebäudetechnik“ zu konzentrieren. Mit dem Industriegeschäft verkauft MICAS nur das Know-how für industrielle Anwendungen und die dazugehörigen Kundenbeziehungen, sämtliches Personal verbleibt bei dem sächsischen Mittelständler.

 

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2013 beschäftigte SICK mehr als 6.500 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von 1.009,5 Mio. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-3148.

 

Die MICAS AG steht für innovative, individuelle und hochqualitative Sensor-Elektronikprodukte ‚ „Made in Germany“ für die Gebäudetechnik. Seit Gründung der MICAS AG im Mai 2000 hat sich das Unternehmen mit kontinuierlichem Wachstum zu einem international tätigen, mittelständischen Marktführer im Bereich kundenspezifischer OEM Sensorlösungen entwickelt.
Weitere Informationen zur MICAS erhalten Sie im Internet unter www.micas.de oder unter Telefon +49 37298 309-0.

Presseinformation zum Download

Download (.pdf)

Download (.doc)