SICK gründet Tochtergesellschaft in Malaysia

18.12.2014
Waldkirch

Die SICK AG hat in Malaysia eine neue Vertriebstochtergesellschaft gegründet. Das südostasiatische Land stellt für das Unternehmen einen sehr attraktiven Markt dar, der in Zukunft noch intensiver bearbeitet werden soll. SICK war in Malaysia bisher lediglich mit einer Zweigniederlassung seiner Tochtergesellschaft in Singapur vertreten.
Mit der neuen Tochtergesellschaft SICK SENSOR (MALAYSIA) SDN BHD will SICK sein Wachstum in dem expandierenden Markt ausbauen. Durch die Umfirmierung der Niederlassung in eine eigenständige Vertriebsgesellschaft wird das Direktgeschäft mit malaysischen Kunden verstärkt. Darüber hinaus können internationale Kunden, mit denen SICK in Malaysia und an anderen Standorten im Geschäft ist, besser betreut werden. Bisher vertreibt SICK seine Lösungen in Malaysia vor allem über externe Vertriebspartner.

Bereits seit dem Jahr 2010 ist SICK in Malaysia mit einem Produktionsstandort vertreten, an dem rund 110 Mitarbeiter beschäftigt sind. Dort werden Lichttaster, Lichtschranken und optoelektronische Schutzeinrichtungen wie Sicherheits-Laserscanner oder Sicherheits-Lichtvorhänge hergestellt.

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als
50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2013 beschäftigte SICK mehr als 6.500 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von 1.009,5 Mio. Euro.

Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon
+49 7681 202-3148.