SCR Bypass System: Kraftwerke sparen viel Geld mit der neuen Messleistung von SICK

19.07.2013

In modernen Kraftwerken werden effiziente Rauchgas-Reinigungssysteme eingesetzt. Als Sekundärmaßnahme zur Reduzierung von Stickoxiden wird das Verfahren „Selective Catalytic Reduction", kurz: SCR, angewandt. Dank der einzigartigen SCR Bypass Highend-Messlösung von SICK können moderne Kraftwerke nun mehr als nur Schadstoffemissionen senken.   

 

 

Bereits im Prozess kann man mit dieser Messtechnik nun auch bei großen Kanälen korrekt steuern und Emissionswerte rechtzeitig beeinflussen. Katalysatorlaufzeiten maximieren, eingesetztes Ammoniak minimieren und reinen Gips mit minimalem NH3-Anteil gewinnen - ideal zur weiteren Verwertung.  

 

SCR Bypass System

 

 

Einfach talentiert

SCR Bypass System Das SCR Bypass-System misst den Stickoxidanteil im Rauchgas in einem sogenannten  Bypass-Verfahren − außerhalb des Kanals in einem speziell angefertigten Rohrsystem. Der Bypass mit einer Netzproben-Entnahme wird am Eingang des SCRs installiert, um so schnell repräsentatives Messgas abzuzweigen. Eine ähnliche Konfiguration wird am SCR-Ausgang installiert. Die Analysatoren des Systems messen mit den von SICK entwickelten speziellen Bypass-Küvetten ohne Verfälschung des Ergebnisses. Das System besteht aus Gasanalysatoren und Durchflussmessern von SICK. Das Rohrsystem wird in Zusammenarbeit mit Anlagen-Ingenieuren gebaut.

 

Sekundenschnelle Kontrolle

Der In-situ Gasanalysator GM32 UV misst den Anteil der Stickoxide direkt in der speziellen Küvette des Bypass-Systems. Die Optik des Analysators wird mit Luft gekühlt und staubfrei gehalten. Das Messergebnis ermöglicht die exakte Regulierung der Ammoniakeindüsung. Zusätzlich wird der Volumenstrom für den Massendurchsatz mit Ultraschall mit dem Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC100 gemessen. In einer zweiten Instanz am SCR-Ausgang wird erneut analysiert. Sind noch Stickoxide im Rauchgas vorhanden, wird die Ammoniakzugabe erhöht. Befindet sich zu viel Ammoniak im Gas, wird die Eindüsung entsprechend reduziert. Der Laser-Gasanalysator GM700 als Zusatzeinheit im Outlet Skid misst präzise den Ammoniak-Schlupf und den Feuchtegehalt.   

 

Die in diesem
Artikel genannten
Produkte werden jetzt von Endress+Hauser vertrieben.

Hier geht's zu den Produkten auf endress.com