Pressemeldungen

Ihre Filter:

330 Treffer:

Treffer 313 - 330 von 330

Das Profiling-System TIC501 Pro (Traffic Information Collector) ist für den Einsatz im mehrspurigen, frei fließenden Verkehr, für Verkehrsmanagement- und Verkehrsstatistikanwendungen konzipiert... Weiterlesen
Miniatur-Lichtschranken W100-2 umfassen alle gängigen Detektionsprinzipien (Einweg-Lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke zur Detektion transparenter Objekte, energetischer... Weiterlesen
 SICK präsentiert den neuen Barcodescanner CLV615 Dual Port mit integriertem Switch zur einfachen Installation des Sensors im PROFINET-IO-Netzwerk. Die Realisierung in einer Linien- und Ringtopologie... Weiterlesen
 Mit dem SICK Safety Encoder DFS60S Pro und dem SICK  Drive Monitor FX3-MOC0 erweitert SICK sein Lösungsportfolio für die sichere Antriebsüberwachung  von mobilen Maschinen... Weiterlesen
 LECTOR®642 heißt die neue Produktfamilie kamerabasierter Codeleser, mit denen SICK ein perfektes Performance-Paket für die anspruchsvolle Codelesung bietet. Wechselnde Objekthöhen... Weiterlesen
 Sicherheits-Laserscanner von SICK verbinden Know-how und Erfahrung mit maximaler Performance. Mit dem Urvater PLS von SICK haben Sicherheits-Laserscanner für die stationäre und mobile Maschinenabsicherung... Weiterlesen
 Intelligente Sensoren erfassen und kommunizieren Daten. Ein echter Mehrwert ergibt sich aber erst dann, wenn die erfassten Daten als Entscheidungsgrundlage für Verbesserungen genutzt werden... Weiterlesen
Nach sechsjähriger Pause stellt die SICK AG in diesem Jahr zum ersten Mal wieder auf der Hannover Messe Industrie (HMI) aus. Mit seinem Messeauftritt präsentiert sich das Unternehmen mit seiner... Weiterlesen
Die SICK AG hat in Malaysia eine neue Vertriebstochtergesellschaft gegründet. Das südostasiatische Land stellt für das Unternehmen einen sehr attraktiven Markt dar, der in Zukunft noch intensiver... Weiterlesen
Der neue Lumineszenzsensor LUTM von SICK überzeugt durch sein neuartiges Miniaturgehäuse in Kombination mit einer IO-Link-Funktion. Der LUTM ist ideal für alle Anwendungen, bei denen unter... Weiterlesen
Der Kontrastsensor KTM Inox von SICK überzeugt durch eine hohe Graustufenauflösung integriert in ein neues robustes Edelstahlgehäuse. Die optimierte OES4 ASIC-Technologie in Verbindung mit... Weiterlesen
Der neue Farbsensor CSM von SICK überzeugt durch sein verbessertes Glanzverhalten in Kombination mit einer IO-Link-Funktion und einem Miniaturgehäuse. Der CSM ist ideal für Anwendungen bei... Weiterlesen
SICK hat zum 1. Oktober das Industriegeschäft von MICAS erworben. Damit kann SICK zukünftig auch Kollisionswarnsysteme mit Radarsensoren anbieten.   Die SICK AG, Waldkirch, kauft zum 1... Weiterlesen
Der SICK-Konzern baut seine Präsenz in Südamerika weiter aus und hat als weiteren Meilenstein zum 16. Juni 2014 ein Joint Venture mit dem chilenischen Unternehmen E. i. Schädler y Cía... Weiterlesen
Ein Sensor kommt selten allein. Das gilt vor allem für optoelektrische Sensoren in vielen Bereichen der Logistikautomation und des Maschinenbaus. Umso entscheidender: Schnelle, platzsparende Montage... Weiterlesen
Seit Dezember 2007 betreut die SICK AG ihr Vertriebsnetz im mittleren Osten durch die Niederlassung von SICK Automation International GmbH in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Angesichts des zunehmenden... Weiterlesen
Die SICK Engineering GmbH hat mit Wirkung zum 1. Juni 2013 ein Joint Venture mit dem belgischen Systemintegrator GGS Oil and Gas Systems bvba (GGS) zur Herstellung und Vermarktung von komplexen Systemlösungen... Weiterlesen
    Umsatz: 971,3 Mio. Euro (Vorjahr: 902,7 Mio. Euro)    Auftragseingang: 994,9 Mio. Euro (922,3 Mio. Euro)    Umfangreiche Investitionstätigkeit sichert... Weiterlesen

Treffer 313 - 330 von 330