Optische Sensoren mit Lichtlinie und Lichtband detektieren Leiterplatten zuverlässig

19.02.2013

Wenn die optische Detektion mit punktförmigen Lichtstrahlen an ihre Grenzen stößt, dann triumphieren die Lichtlinie des Lichttasters WT14-2 und das Lichtband der MultiTask-Lichtschranke Reflex Array. Durch die signifikante Vergrößerung der Detektionsfläche werden vor allem die unterschiedlich großen Öffnungen in Leiterplatten kompensiert. Dies führt wiederum zu einer zuverlässigen Anwesenheitskontrolle.

Die ROMMEL GmbH, ein Mitglied der Mühlbauer Gruppe, ist spezialisiert auf Komplettlösungen zur Automatisierung von Produktionslinien sowie zur Beschriftung und Nachverfolgung unterschiedlichster Produkte. Ein Spezialbereich dabei ist die Lasermarkierung zur Nachverfolgbarkeit sicherheitsrelevanter Bauteile für die Elektronikindustrie. Eine Produktneuheit ist beispielsweise die vollautomatische Laser-Markierstation WL3000 LC im "inline"-Verfahren, dadurch wird in einer einzigen Maschine eine beidseitige Beschriftung von Leiterplatten in nur einem Arbeitsschritt durchgeführt.

 

Zuverlässige Detektion von Leiterplatten in Laser-Markierstationen

Lichttaster WT14-2 Lichttaster WT14-2

Bevor die verschiedenen Arbeitsschritte zum Markieren von Leiterplatten gestartet werden können, muss geprüft werden, ob die Leiterplatte vorhanden ist. Dazu wird ein Lichttaster WT14-2P422S03 mit einem linienförmigen Lichtfleck eingesetzt. Bei dieser Lösung wird zum einen der Reflektor eingespart und zum anderen werden die Leiterplatten trotz unterschiedlich großer Öffnungen zuverlässig erfasst. Denn der punktförmige Lichtstrahl eines Standard-Lichttasters ginge durch die Öffnungen in der Leiterplatte hindurch und somit würde diese nicht detektiert. Darüber hinaus glänzt der Lichttaster WT14-2P422S03 mit einer großen Tastweite.

Lichttaster WT14-2 Der Lichttaster WT14-2 mit linienförmigem Lichtfleck bei der Anwesenheitskontrolle von Leiterplatten in Markierungsanlagen

 

Lichtband der MultiTask-Lichtschranke Reflex Array verbessert Anwesenheitskontrolle

MultiTask-Lichtschranke Reflex Array Das Lichtband der MultiTask-Lichtschranke Reflex Array

In Puffersystemen werden mehrere Leiterplatten zwischengelagert. Beim Einfahren von Leiterplatten in das Puffersystem ist nicht auszuschließen, dass sich in den Leiterplatten Ausschnitte beziehungsweise Löcher befinden. Dies kann beim weiteren Be- und Entladen des Puffersystems zu Produktionsunterbrechungen führen. Lichtschranken mit einem punktförmigen Lichtstrahl stoßen auch hier an ihre Grenzen, da der Lichtstrahl durch die unterschiedlich großen Öffnungen in der Leiterplatte hindurchgeht und somit wird die Leiterplatte nicht erfasst. Die zuverlässige Lösung ist die Detektion mit der MultiTask-Lichtschranke Reflex Array mit ihrem 50 mm breiten Lichtband und 2 m Reichweite. Dadurch werden größere Öffnungen in der Leiterplatte kompensiert und zuverlässig erkannt. Die Reflex Array ersetzt mit ihrem Lichtband mehrere einzelne Sensoren mit jeweils einer punktförmigen Lichtquelle.

MultiTask-Lichtschranke Reflex Array Anwesenheitskontrolle von Leiterplatten mit dem Lichtband der MultiTask-Lichtschranke Reflex Array in einem Puffermagazin

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden