Was ist ein Quantensensor?
Michael Overdick: Ein Sensor setzt physikalische Signale in Messwerte um, die man weiterverarbeiten kann. Soweit, so bekannt. Quantensensoren nutzen dabei Effekte bei sehr kleinen Materie- und Lichtteilchen aus, die etwas ungewöhnlich sind. So kann ein Quantenteilchen mehrere verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen („Überlagerung“) oder sogar an mehreren Orten gleichzeitig sein – wenn ich das mal so vereinfachend ausdrücken darf. Diese interessanten und übrigens genau berechenbaren Eigenschaften kann man nun ausnutzen, um sehr genaue Messungen zu erreichen, womit wir wieder bei der Sensorik sind.
Und was bedeutet das für den neuen Sensor, den SICK und Q.ANT gerade gemeinsam entwickeln?
Michael Overdick: Hier ermöglicht eine Lichtquelle auf Basis der Quantentechnologie, Feinstaubpartikel in einer Tausendstel Sekunde zu erfassen und ihre Größe und Bewegungsrichtung genau zu messen.
Warum beschäftigt sich SICK mit Quantentechnologie?
Michael Overdick: Das Innovationsmanagement von SICK beschäftigt sich mit neuen Technologien, die künftige Anforderungen von Kunden abdecken können. Dazu gehört die Quantentechnologie. Diese ist für den Einsatz in Sensoren relativ weit. SICK und Q.ANT arbeiten intensiv daran, dass sie in Form des Quantensensors QuantAlyzer schon bald aus den Laboren in die praktische Anwendung kommt.