Kontakt
Feedback

Unsere Fokusthemen

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

 

Lückenlos vernetzt: Industrielle Kommunikation und Sensorintegration

Vernetzte Produktions- und Steuerungsprozesse in komplexen Maschinenumgebungen bestimmen die industrielle Zukunft. Sensor Intelligence ist die Voraussetzung für die hochkomplexe Verarbeitung der physikalischen Signale zu Sensorinformationen: Mit der Intelligenz von Sensorsystemen unterstützen wir dynamische, echtzeitoptimierte und sich selbst organisierende Industrieprozesse schon heute.

Erfahren Sie mehr

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

Automatisierung wird mobil

Der rasante Fortschritt in der Elektronik und Sensorik bestimmt heute den Innovationsgrad von mobilen Arbeitsmaschinen. Hersteller und Anwender von Land- und Forstmaschinen, Bau- und Bergbaumaschinen sowie Sonder- und Kommunalfahrzeugen machen sich das Potenzial intelligenter Sensoren zunutze.

Erfahren Sie mehr

Automation in Electronics
Automatisierung in der Elektronikindustrie

Die Elektronikindustrie ist eine treibende Kraft des industriellen Fortschritts und spürt Marktveränderungen deshalb stets sehr früh und sehr deutlich. Produktlebenszyklen werden immer kürzer und die Qualitätsanforderungen immer höher, was die Branche derzeit vor große Herausforderungen stellt.

Erfahren Sie mehr

 

Flexibility and Productivity Working in Harmony

 

Flexibilität und Produktivität im Einklang

Losgröße 1 und individualisierte Massenprodukte sind die Schlagworte von Industrie 4.0. Um diese umzusetzen, muss eine Maschine oder Anlage mit variabler Produktzuführung umgehen können und sich an unterschiedliche Formate anpassen lassen. Sensoren und Aktoren ermöglichen eine solche Anpassung. Beliebige Produktgrößen und -formen können flexibel auf einer Maschine möglich sein.

Erfahren Sie mehr
Reliable sensors

 

Einfach zuverlässig, einfach effizient: Mehr Qualität im Blick

Um die Realität sicher und zuverlässig zu erfassen, braucht es im industriellen Umfeld viel mehr als nur eine Vision.  Deshalb bieten wir ein breites Spektrum an Vision-Sensoren, angefangen von kompakten, einfach zu integrierenden Geräten über konfigurierbare Stand-alone-Lösungen bis hin zu programmierbaren Hochgeschwindigkeitskameras für höchste Anforderungen.
Erfahren Sie mehr

Networking
Sicherheit und Produktivität vernetzen

Die Fabrik der Zukunft wird die Trennung von Mensch und Maschine wieder mehr und mehr auflösen. Es wird Teams geben, in denen z. B. Roboter und Menschen zusammenarbeiten. Das erfordert eine andere Art der Sicherheit, da hochflexibel auf verschiedene Situationen reagiert werden muss.

Erfahren Sie mehr

 

Global Solution Provider

Global Solutions

 

 

 

Lokal präsent, global vernetzt: Mit SICK zur passenden Lösung

Bereits vor über 40 Jahren hat SICK damit begonnen, seine Präsenz in den verschiedenen Weltregionen auszubauen. Somit ist SICK für Kunden weltweit jederzeit vor Ort erreichbar – eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen.
Unsere Innovationen lösen eine Vielzahl von Aufgabenstellungen in unterschiedlichsten Branchen auf intelligente, effiziente und präzise Weise.

Erfahren Sie mehr

Networked Production

 

 

 

 

Vernetzte Produktion: Sensorintelligenz optimiert Datenverfügbarkeit entlang der gesamten Lieferkette

Die Industrie steht vor der Herausforderung, Maschinen und übergreifende IT-Systeme in der Produktion miteinander zu vernetzen. Dahinter steht das Bedürfnis, einen Überblick über alle Fertigungs- und Logistikprozesse entlang der gesamten Lieferkette bis hin zur Auftragsabwicklung und Kundenbelieferung zu bekommen. Dabei ist Transparenz aller verfügbaren Daten erforderlich, um Güter auch individuell nach Kundenwunsch bis hin zu Losgröße 1 und angepasst an Bedarfsschwankungen flexibel und effizient produzieren zu können.

Erfahren Sie mehr

Safe Food Chain

Reliable sensor solutions

 

 

 

Nachweislich sicher: zuverlässige Sensorlösungen für mehr Lebensmittelsicherheit

Fortschritte in der Lebensmitteltechnologie, die Globalisierung des Handels, aber auch unsere veränderten Ernährungsgewohnheiten haben neue Rahmenbedingungen für die Erzeugung und den Konsum von Lebensmitteln geschaffen. Die Nahrungsmittelketten werden nicht nur zunehmend globaler, sondern auch immer komplexer. Informationen über Herkunft, Qualität und Sicherheit der Lebensmittel, die wir täglich zu uns nehmen, sind deshalb für Verbraucher und Lebensmittelindustrie gleichermaßen bedeutend.

Erfahren Sie mehr

Clean Processes

Ressource-Efficient Production

 

 

Ressourceneffizient produzieren

Um im industriellen Umfeld optimale Prozesse zur Erhaltung einer sauberen, lebenswerten Umwelt gewährleisten zu können, ist die kontinuierliche Messung und Überwachung von Prozessparametern erforderlich. Zudem müssen Ausfälle und Störungen im Prozessablauf vermieden werden. Mit präzise und verlässlich arbeitenden Sensoren und Systemen von SICK für die Analysen- und Prozessmesstechnik erzielen Anlagenbetreiber in allen Bereichen der Prozessüberwachung höchste Messgenauigkeit und Sicherheit.

Erfahren Sie mehr

Flexibility in Logistics

Individualization
Individualisierung und Produktivität im Einklang

Kunden und Partner wünschen sich heute ein Höchstmaß an Wahlfreiheit und erwarten einen größeren Individualisierungsgrad von Produkten und Dienstleistungen. Gleichzeitig wird mehr Transparenz, beispielsweise in logistischen Prozessen verlangt. Anforderungen, die sich auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirken und scheinbar im Widerspruch zu Effizienz und mehr Produktivität stehen.

Erfahren Sie mehr

 

Detection

Reliable detection

Zuverlässig und robust: Die Detektion macht den Unterschied

Neue und ausgefallenere Produkte in immer originelleren Verpackungen – eine große Herausforderung in puncto zuverlässige Detektion, Zählung oder Positionierung der produzierten Einheiten.

Erfahren Sie mehr

 

Green Efficiency

Protect the environment
 

Effizienz steigern. Umwelt schützen: Intelligenete Sensoren für umweltgerechte Lösungen

Ob Produktion, Logistik, Emissionsüberwachung oder Energiegewinnung – überall liefern intelligente Sensoren von SICK wichtige Daten, um Ressourcen effizienter zu nutzen und gefährlichen Einflüsse auf Menschen und Umwelt zu begegnen.

Erfahren Sie mehr

 

Industrie 4.0

More transparency
 

Mehr Transparenz: Intelligente Sensoren liefern Daten für Industrie 4.0

Was von Industrie 4.0 ist bereits heute Realität? Wer sind die Vorreiter dieser Entwicklung und was bedeutet Industrie 4.0 für die Gestaltung von Produktionsprozessen?

Erfahren Sie mehr

 

Scanner und Vision

Scanner and Vision

 

 

 

Sehen, Erkennen, Verstehen: Scanner- und Vision-Technologie industriell nutzbar gemacht

Sowohl in der kamerabasierten Sensorik, als auch bei laserbasierten Mess- und Detektionslösungen steht bei SICK die industrielle Nutzbarkeit von Beginn an im Mittelpunkt. Entwicklungen wie der erste auf Pulslaufzeitverfahren basierte Sicherheits-Laserscanner der Welt stellen das unter Beweis.

Erfahren Sie mehr

 

Sicherheit

Safety
   

Auf der sicheren Seite: Risiken zuverlässig minimieren mit SICK

Intelligente Technologien zur Absicherung von Maschinen und Personen oder zur Emissionsvermeidung führen nicht nur zu einer sicheren und sauberen Produktion – sie schaffen Wettbewerbsvorteile durch effizientere Prozesse und der Reduktion von Stillstandzeiten. Es sind somit Investitionen, die einen positiven Beitrag auf vielen Ebenen leisten.

Erfahren Sie mehr

Nach oben