Risiken erkennen, beurteilen und minimieren: mobile Roboter sicher gestalten

14.01.2025

Mobile Roboter – egal ob Fahrerlose Transportsysteme (FTS) oder Autonomous Mobile Robots (AMR) – spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der mobilen Intralogistik, da sie die Automatisierung und Effizienz in Lagern, Produktionsstätten und Distributionszentren erheblich steigern. In aller Regel teilen sie ihren Arbeitsbereich mit Menschen. Daher sind besondere Anforderungen bei der Gestaltung notwendig, um die Sicherheit von Menschen, Maschinen und ihrer Umgebung zu gewährleisten. Olaf Zbikowski, Market Product Manager Industrial Safety SICK Vertriebs-GmbH, erklärt, welche Safety-Aspekte berücksichtigt werden müssen, damit Betreiber von FTS & Co. wirklich auf der sicheren Seite sind.

Bei Konstruktion und Bau von FTS und mobilen Robotern ist herstellerseitig ein ganzes Bündel aktueller Anforderungen und sicherheitstechnischer Aspekte zu beachten. „Gleichzeitig müssen sich Betreiber bei der erstmaligen Inbetriebnahme, im laufenden Betrieb sowie bei Wartung und Instandhaltung – nicht zuletzt auch aus Haftungsgründen – auf eine, dem aktuellen Stand der Rechts- und Normenlage sowie der Technik entsprechende, Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge verlassen können“, führt Olaf Zbikowski aus. „Daher geht es schon in der frühen Projektierungsphase von FTS- und AMR-Applikationen darum, Risiken zu identifizieren, zu beurteilen und mögliche Schutzmaßnahmen von Beginn an konstruktiv zu berücksichtigen.“

Risikobeurteilung identifiziert Gefahren und mögliche Sicherheitsmaßnahmen

Olaf Zbikowski
Damit nennt der Safety-Spezialist von SICK bereits die Basis für die sichere Gestaltung von FTS und AMR: die Risikobeurteilung. Sie wird sowohl von der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (in Deutschland umgesetzt in der neunten Verordnung des Produktsicherheitsgesetzes) als auch ab dem 20. Januar 2027 von der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 vorgeschrieben. „Das bedeutet“, so Olaf Zbikowski, „dass die Identifikation von Gefahren, die Einschätzung und Bewertung von Sicherheitsrisiken sowie die Ableitung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung und bestenfalls Risikovermeidung für die Entwicklung sicherer mobiler Roboter, FTS, FTS-Systeme und AMR unerlässlich sind – einschließlich der Dokumentation der damit einhergehenden Prozesse und Ergebnisse.“

In drei Stufen zur sicheren Auslegung

Konstruktionsverantwortliche bei Herstellern können – bei Bedarf gemeinsam mit der Expertise von SICK als erfahrenem Sicherheitstechnik-Anbieter – die Risikobeurteilung in einem dreistufigen Prozess einfach, sicher und nachvollziehbar durchführen. Es beginnt mit der sicheren Konstruktion, bei der mögliche Gefahrenquellen bereits im Produktdesign ausgeschlossen werden. Um verbleibenden Risiken zu begegnen, erfolgt die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen. Dabei gilt es, auch die Anforderungen an den betrieblichen Einsatz der FTS und AMR zu berücksichtigen. „Die Maßnahmen zur Risikominderung – und damit auch die laufende Aktualisierung der Risikobewertung nach der Umsetzung einer Schutzmaßnahme – müssen so lange wiederholt werden, bis das Restrisiko akzeptabel ist oder nicht durch weitere Schutzmaßnahmen reduziert werden kann“, verdeutlicht Olaf Zbikowski den praxisüblichen Ablauf. Hinweise in der Betriebsanleitung, Warnschilder, organisatorische Maßnahmen oder die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung schließen den Prozess ab.

Sicherheitsfunktionen für FTS und AMR müssen Merkmale, Umgebungsbedingungen und Fehlanwendungen berücksichtigen.
Bei der Auswahl von Sicherheitsfunktionen sind Merkmale der FTS und AMR zu berücksichtigen.
Sicherheitsfunktionen für FTS und AMR müssen Merkmale, Umgebungsbedingungen und Fehlanwendungen berücksichtigen.
Bei der Auswahl von Sicherheitsfunktionen sind Merkmale der FTS und AMR zu berücksichtigen.

Sicherheitsfunktionen abhängig von Fahrzeugen, Applikationen und Einsatzumfeld

Bei der Auswahl von Sicherheitsfunktionen sind Merkmale der FTS und AMR zu berücksichtigen, z. B. das Brems- und Stoppverhalten, Besonderheiten der Umgebung wie Fremdlicht oder Verschmutzung, anwendungsspezifische Gegebenheiten wie Mischbetrieb oder Beschaffenheit von Fahrwegen sowie vorhersehbare Fehlanwendungen wie das Mitfahren auf dem Fahrzeug. „Grundsätzlich können verschiedene Sicherheitsfunktionen zur Risikominderung umgesetzt werden“, zählt Olaf Zbikowski einige Optionen auf: „Stopp auslösen und automatischen Wiederanlauf vermeiden, Mensch-Material-Unterscheidung bei der Ein- oder Ausfahrt in einen Gefahrbereich zur Überbrückung dortiger Sicherheitsfunktionen oder die Überwachung von Maschinenparametern wie Geschwindigkeit, Position oder Kraft.“

Moderne Technologien minimieren Kollisions- und Absturzrisiken.
FTS und AMR sind integrale Bestandteile moderner, vernetzter Logistik- und Produktionsprozesse
Moderne Technologien minimieren Kollisions- und Absturzrisiken.
FTS und AMR sind integrale Bestandteile moderner, vernetzter Logistik- und Produktionsprozesse

Moderne Technologien minimieren Kollisions- und Absturzrisiken

Bei der Risikominimierung liegt der Fokus zunehmend auf modernen Technologien, bei denen die Schutzeinrichtungen die Flexibilität und Produktivität der Fahrzeuge im Idealfall noch verbessern können. „Dies trifft besonders zu auf sichere 3D-Kameras, Sicherheitslaserscanner, moderne Safety-Steuerungen und sicherheitszertifizierte Encoder“, so Olaf Zbikowski. „Sie ermöglichen es im Zusammenspiel, Fahrwege von FTS und mobilen Robotern sicher zu überwachen und bei erkannten Hindernissen oder Annäherung einer Person diese zu umfahren oder die Fahrzeuge zu verlangsamen und zu stoppen.“ Und die modernen Sensor- und Steuerungstechnologien des Safety-Portfolios von SICK können noch mehr. Werden beispielweise FTS nicht über eine feste Route geführt und sind im Arbeitsbereich des Fahrzeugs z. B. Stufen, Rampen, Fahrstühle oder ähnliches vorhanden, ist eine sichere Detektion von Höhenunterschieden in Fahrrichtung notwendig. „In solchen Einsatzszenarien“, sagt Olaf Zbikowski, „gewährleisten sichere Laserscanner, Kamerasysteme oder Distanzsensoren eine zuverlässige ‚Cliff Detection‘. Und auch an Lastübergabestellen können mit sicheren Sensorlösungen zur Anwesenheits-, Positions- und Konturerkennung Risiken für Personen zuverlässig minimiert werden.“

FTS und AMR sind integrale Bestandteile moderner, vernetzter Logistik- und Produktionsprozesse und spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung hin zu vollständig automatisierten und smarten Lagern. Mit der Expertise von SICK als erfahrener Sicherheitstechnik-Anbieter in der modernen Produktions- und Logistikumgebungen sowie dem umfassende Sensor-, Steuerungs- und Serviceportfolio sind Hersteller und Betreiber auf der sicheren Seite – bei voller Produktivität ihrer FTS und AMR.

Weitere Informationen im kostenlosen E-Guide „Mobile Roboter sicher gestalten“. 

 

 

 

Weitere Artikel

Mobile Roboter von SHERPA MOBILE ROBOTICS steigern Mobilität und Produktivität

 Lesen Sie mehr

Lesen Sie mehr
Eine Vision für einen mobilen Roboter

Lesen Sie mehr

Smart & sharp: Roboter optimieren den Klingen-Transport

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden