Immer mehr industrielle Produktionsbetriebe, darunter auch verstärkt kleine und mittlere Fertigungsunternehmen, begreifen Roboteranwendungen als Chance, den vielfältigen und drängenden Herausforderungen der Branche zu begegnen. Der Trend zur Mensch-Maschinen-Kooperation wächst rasant, doch brauchen alle Beteiligten Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Sicherheit kooperativer Roboteranwendungen. SICK steht Anwendern aus allen Industrien bei der Implementierung zur Seite und öffnet den Zugang zu sicherer Produktivität mit einem umfassenden Turnkey-Portfolio für komplette Sicherheitssysteme und Services.
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter
Soll der Mensch bei kooperativen Roboteranwendungen jederzeit eingreifen können, muss er sich bedenkenlos darauf verlassen können, stets vor Gefahr geschützt zu sein. Dabei ist sich die Fachwelt einig: Es gibt keinen sicheren Roboter, nur eine sichere Roboteranwendung. Deshalb gilt es, die gesamte Roboteranwendung in Betracht zu ziehen – den Roboter mit dem Endeffektor, mit der Vorrichtung und dem Objekt, das er trägt. Denn ein Cobot ist immer nur inhärent sicher. Verbleibenden Restrisiken in der individuellen Anwendung zu analysieren und zu eliminieren ist verantwortungsvolle Aufgabe der Sicherheitsexperten.
Alles aus einer Hand – sichere Komplettlösungen
SICK begleitet in diesem Prozess die Automatisierungsbranche nicht nur mit seinem breiten Portfolio an Hardware- und Softwarekomponenten bis hin zu kompletten Sicherheitssystemen, sondern versteht sich darüber hinaus als beratender Dienstleister für Consulting und Engineering. So entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden eine sichere Roboteranwendung für optimale Arbeitsprozesse und verringerte Ausfallzeiten. Da sich die Systeme einfach an die jeweilige Roboteranwendung und Fertigungsumgebung anpassen lassen, sorgen die Automatisierungslösungen gleichzeitig für mehr Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Risk Assessment für den sicheren Start
Bei der Schaffung freizugänglicher kooperativer Roboterapplikationen führt zu Beginn an einem umfassenden Risk Assessment kein Weg vorbei. Roboterhersteller, Anlagenintegrator und Anlagenbetreiber müssen für die Risikobewertung zuerst die Maschinengrenzen erfassen und mögliche Gefährdungen identifizieren. Hier unterstützen und beraten über 250 zertifizierte Sicherheitsexperten bei SICK weltweit in der Einschätzung und Bewertung und schlagen risikomindernde Maßnahmen vor. Dabei geben die Anforderungen an die Maschinenrichtlinie und die verbindlichen internationalen Standards wie ISO 10 218-2 / TS 15066 das Schutzniveau für die sichere Kooperation von Mensch und Maschine vor.
Beratung und Design
Individuelle Risikobeurteilungen für effiziente Sicherheitslösungen
Absicherung mit SICK Safety System: Safe Robotics Area Protection
Im nächsten Schritt entsteht das Sicherheitskonzept. Dafür legt das Expertenteam die Schutzziele fest und wählt entsprechend risikomindernden Maßnahmen für die optimale Sicherheit und Produktivität. Sind alle Sicherheitsfunktionen, abgestimmt auf Arbeitsabläufe und Maschinenfunktionen, definiert, entsteht das konkrete Sicherheitsdesign. Für die jeweilige Anwendung bietet SICK die Komplettsysteme der Safe Robotics Area Protection, z. B. sBot Stop und sBot Speed. Sie bestehen aus Sicherheitslaserscanner, Sicherheitslichtvorhang oder Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, die den Roboter bei der Annäherung in einen sicheren Stopp oder in eine sichere reduzierte Geschwindigkeit versetzen. Flexi Soft-Sicherheitssteuerungen sorgen für die sichere Kommunikation zwischen dem externen Gerät und der Robotersteuerung. Mit garantiertem Performance Level (PL) d wird zuverlässig ein hohes Sicherheitsniveau erreicht.
Anwender sparen abschließend auch Zeit und Kosten durch die einfache Installation und Inbetriebnahme der vorausgewählten Hard- und Softwarekomponenten und der vorgefertigten und getesteten Steuerlogik. Im letzten Schritt erfolgen Verifizierung und Validierung bei der Endabnahme mit dem Qualitätssiegel „VERIFIED SAFETY“ von SICK.
Kompetenz erlangen und Vertrauen gewinnen
Um das Vertrauen in die neuen Roboterkollegen nachhaltig zu festigen und die unternehmensinterne Sicherheitskompetenz zu erhöhen, unterstützen Sicherheitstrainings auf allen Ebenen. Fachkräfte aus allen Unternehmensbereichen stärken ihr Know-how bei gestaffelten Fortbildungen von „Basic“ bis um Zertifikat „Safety Experte“ sowohl direkt vor Ort, via Online Classrooms oder an der Sensor Intelligence Academy am deutschen Unternehmenshauptsitz in Waldkirch bei Freiburg.
Mit seinem breiten und differenzierten Turnkey-Lösungsportfolio unterstützt SICK, den Zugang bei Roboteranwendungen frei und produktiv zu gestalten und durch Komplexitätsreduzierung die industrielle Roboterwelt sicherer zu machen.
Weitere Beiträge
„Der heilige Gral der Mensch-Roboter-Kollaboration”
Safety als Service: von Risikobeurteilung bis Validierung bei Eternit
Sicherheit in kollaborativen Roboteranwendungen
Produktives und sicheres Zusammenspiel von Mensch und KUKA Roboter
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr
Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!