Pressemeldungen

Ihre Filter:

72 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 72

Automatisierte Prozesse in Waren- und Hochregallagern steigern die Produktivität in der Intralogistik. Risiken im Bereich der Arbeitssicherheit, ergonomische Belastungen und hoher Arbeitsdruck stellen... Weiterlesen
→ Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld→ Profitabilität auf niedrigem Niveau stabilisiert→ Verhalten optimistischer Ausblick auf 2026Dank Innovationen und Fokussierung... Weiterlesen
→ 42 Absolvierende erhielten am 12. Dezember ihren Ausbildungs- oder Hochschulabschluss→ Ausbilderinnen und Ausbilder überreichten im Gisela Sick Bildungshaus feierlich die Zeugnisse→... Weiterlesen
Mit der neuen W12 LED NextGen schreibt SICK die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranke-Produktfamilie fort. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie seit ihrer Einführung millionenfach verkauft wurde... Weiterlesen
Das vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC und der SICK AG gemeinsam entwickelte Risikobewertungstool QuBA-libre ermöglicht die Validierung des Cybersecuritystatus... Weiterlesen
Der Aufsichtsrat des Technologieunternehmens SICK hat den Vorstandsvertrag mit Jan-H. Eberhardt, Finanzvorstand von SICK, vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Mit dieser Entscheidung unterstreicht... Weiterlesen
Technologieunternehmen verpflichtet sich zu wissenschaftlich fundierten Klimazielen→ Science Based Targets initiative (SBTi) setzt den globalen Maßstab für wissenschaftsbasierte Klimaziele. →... Weiterlesen
SICK stellt mit dem Visionary AI-Assist eine KI-basierte Sensorlösung vor, die Outdoor-Kollisionsschutz und Umfeldüberwachung ermöglicht und um eine Personenerkennung ergänzt. Die Sensorlösung... Weiterlesen
Mit der Bereitstellung weiterer digitaler Sensormodelle von 2D- und 3D-LiDAR-Sensoren, Sicherheitsscannern und Kamerasensoren im Universal Scene Description Data (OpenUSD)-Format eröffnet SICK neue... Weiterlesen
Mit dem OD200 präsentiert SICK einen messenden Abstandsensor für kurze Reichweiten in Miniaturbauform, der in dieser Sensorklasse mit seiner Messstabilität bei stark reflektierenden, schwarzen... Weiterlesen
Der Aufsichtsrat von SICK hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Mats Gökstorp um 5 Jahre verlängert. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Feng Jiao seinen Posten als Vertriebsvorstand... Weiterlesen
Mit dem neuen ANS/ANM58 PROFINET präsentiert SICK eine Absolut-Encoder-Generation, die konsequent auf höhere Maschinen- und Anlagenproduktivität ausgelegt ist. Das verbesserte, optische... Weiterlesen
Waldkirch – Die vernetzte Fabrik: IO-Link als weltweiter Standard für die smarte Sensorintegration eröffnet Kunden vielfältige Möglichkeiten in der Automatisierung. Und genau... Weiterlesen
Waldkirch – Innovationen, Kundennähe und Kostenmanagement: Mit diesen Leitprinzipien hat SICK, internationaler Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland,... Weiterlesen
Waldkirch, 13.03.2025 – SICK, internationaler Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen, hat ein KI-gestütztes Assistenzsystem für die Fertigung entwickelt, das vorausschauende... Weiterlesen
Waldkirch / Düsseldorf, im März 2025 – Die Messeteilnahme von SICK auf der bauma 2025 vom 7. bis 13. April 2025 in München (Halle A2, Stand 310) steht unter dem Leitgedanken „Intelligente... Weiterlesen
Waldkirch – SICK, internationaler Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland, hat heute die Übernahme des niederländischen Technologieunternehmens... Weiterlesen
Waldkirch, 7. Januar 2025 – SICK, internationaler Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland, und der Schweizer Messtechnikspezialist Endress+Hauser beginnen... Weiterlesen
Waldkirch, 18. Dezember 2024 – Das Sensorunternehmen SICK und seine Mitarbeitenden spenden auch in diesem Jahr an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“. Insgesamt konnten 100.000... Weiterlesen
Waldkirch - Gisela Sick ist vergangenen Freitag, den 1. November 2024, im Alter von 101 Jahren verstorben. Von der ersten Stunde an, im Jahre 1946 in Vaterstetten bei München, unterstützte sie... Weiterlesen
Waldkirch / Düsseldorf, im Oktober 2024 – Erstmals auf der FACHPACK 2024 in Nürnberg präsentierte SICK (Halle 7A, Stand 645) die neue Safety-Systemlösung Safe Adaptive Access... Weiterlesen
Waldkirch  – SICK, internationaler Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen, hat eine Platin-Medaille im Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis erhalten. Damit gehört SICK... Weiterlesen
Waldkirch / Düsseldorf, im September 2024 – Wie Sensordaten und lückenlose Transparenz selbst komplexe Produktionsprozesse unterschiedlicher Innovationssektoren verbessern und sicher beherrschbar... Weiterlesen
Waldkirch / Düsseldorf, im September 2024 – Mit dem picoScan150-LOC präsentiert SICK das in dieser kompakten Bauform erste Lokalisierungssystem von SICK für mobile Roboter in Logistik-... Weiterlesen

Treffer 1 - 24 von 72