Miniatur-Kontrastsensoren KTM für feines Unterscheiden und flotte Formatwechsel

24.05.2013

Schneiden, Stanzen, Ausrichten - die Produktfamilie KTM in den Ausführungen Prime und Core bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Druckmarkenerkennung und das Steuern von Verpackungsprozessen wie zum Beispiel die Positionierung von Schachteln, Dosen, Tuben, Etiketten oder Vordrucken. Platzsparendes Gehäuse, verfeinerte Graustufenauflösung, verbesserte Glanzstabilität, „easy to use-Bedienkonzept und IO-Link sind die Highlights der neuen Kontrastsensoren KTM von SICK.  

 

 

KTM Prime: Der Primus unter den Kontrastsensoren

Mit einer Ansprechzeit von lediglich 35 µs gehört der KTM Prime nicht nur im Miniatursegment zu den schnellsten Kontrastsensoren. Die Kombination seiner Leistungsmerkmale macht den Sensor im Mini-Gehäuse zum Primus in dieser Klasse. Die RGB-Dreifarben-LED des KTM Prime bietet höchstmögliche Erkennungssicherheit auch bei schwachen Kontrasten. Mit der auf 20 Graustufen deutlich verfeinerten Kontrastunterscheidung ist zudem eine noch zuverlässigere Erkennung unterschiedlicher Druckmarken möglich.  

 

Kontastsensor-KTM

 

„Glänzend sind - dank des vergrößerten Dynamikbereichs - auch die Detektionsergebnisse bei spiegelnden und stark reflektierenden Verpackungsoberflächen. „Easy to use ist das einfache und intuitive Einlernverfahren. Sowohl die Möglichkeit zum statischen Teach-in auf die Marke und auf den Hintergrund als auch das dynamische Teach-in sind in den KTM Prime integriert. Die Teach-Funktion „close to the mark erlaubt es bei beiden Verfahren, die Schaltschwelle nah an der Remission einer Druckmarke einzustellen. Bei einem Wechsel der Verpackungsfarbe und gleicher Druckmarke kann so die eingestellte Schaltschwelle ohne Änderung weiter genutzt werden.

 

Flexibilität beim Formatwechsel dank IO-Link

IO-Link

 

Die IO-Link-Technologie des KTM Prime eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Sensor und Steuerung. So können bei einem Formatwechsel einmal eingelernte Chargenparameter automatisch aus einer Anlagensteuerung in den Sensor geladen werden. Auf diese Weise erhält der KTM Prime innerhalb weniger Millisekunden den zum Auftrag gespeicherten Parametersatz.  

 

Kernfunktion Kontrasterkennung: KTM Core


Kontrastsensoren KTM Prime und KTM Core Kontrastsensoren KTM Prime und KTM Core

 

Mit der Version Core steht der KTM auch als Kontrastsensor mit Weißlicht-LED zur Verfügung, der hinsichtlich Grauwertabstufung und Glanzdynamik ebenfalls eine gute Performance bietet, sich dabei aber (kosten-)bewusst auf wesentliche Merkmale konzentriert. Die Einstellung der Schaltschwelle geschieht statisch und je nach Ausführung des Bedienelements per Hand oder mit einem Schraubendreher.