SICK-Schwinggabeln vom Typ LFV200 in öl-, fett- und silikonfreier Ausführung von SICK detektieren Grenzstandmelder jeweils den Maximal-, Minimal- und Bedarfslevel in Lackieranlage
Der TDR-Füllstandsensor LFT von SICK überwacht kontinuierlich den Füllstand des Reinigungsgemischs und lässt sich hierbei auch nicht von hohen und dichten Schäumen im Tank beeinflussen. Zusätzlich zum Analogsignal liefert der Sensor 2 Schaltsignale als Überfüll- und Leerlaufsicherung
Der SICK Druckschalter PBS überwacht kontinuierlich den Druck im Hydrauliksystem und sorgt so für den korrekten Anpressdruck der Maschine