| |
Sicherheits-Engineering mit Safexpert 5.5: NormManager gewährleistet Aktualität von Normen und Richtlinien Waldkirch, im November 2007 – SICK ergänzt sein Software Angebot für das Sicherheits-Engineering von Maschinen und Anlagen, um den „NormManager“. Die Verpflichtung, die aktuellen Normen und Richtlinien vorzuhalten und den Status der Daten für das Unternehmen auf dem Laufenden zu halten, ist mit dem NormManager bequem einzuhalten. Einfache Such-, Einricht- und Filterfunktionen sorgen für einen schnellen Überblick. Der Anwender erhält ohne langwieriges Suchen direkte Informationen darüber, was sich in der Normen-, Richtlinien- und Vorschriftenwelt geändert hat.
Für eine gültige CE-Konformität ist die Umsetzung von ausschließlich aktuellen Normen und Richtlinien unumgänglich. Darum kann zusätzlich mit Safexpert 5.5 der NormManager in den CE Prozess integriert werden. Er ermöglicht es, die angewandten Normen und Richtlinien für laufende und importierte Projekte per Mausklick auf Aktualität zu prüfen. Suchergebnisse können aus dem NormManager direkt in die Projekte in Safexpert übernommen werden.
Der NormManager bietet über eine Online-Datenbank den Zugang zu mehr als 2 Millionen Datensätzen. Um sicher zu stellen, dass der Anwender stets mit den richtigen Informationen arbeitet, werden die Datenpakete monatlich aktualisiert. Ob aktuelle Norm, zurückgezogene Richtlinie oder Vorschrift mit Übergangsfrist – die Ergebnisse der Recherchen und der Statusprüfungen und Inhalte eventueller Änderungen werden innerhalb weniger Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Antwort auf die Frage, welche Norm zutrifft, ist schnell gefunden. Die Aufgabe, die aktuellen Dokumente zu kennen, vorzuhalten und umzusetzten ist mit dem NormManager einfacher zu lösen.
Online-Zugriff auf stets aktuelle und flexibel kombinierbare Datenpakete
Um den NormManager einzurichten und zu aktualisieren, ist ein Internet-Zugang erforderlich, über den dann online auf die gewünschten Daten zugegriffen werden kann. Aus den erworbenen Datenpaketen können unternehmensrelevante Favoriten definiert werden, die damit lokal vorliegen und dort als Informationslieferant offline zur Verfügung steht. Die Aktualisierung erfolgt online über den Info-Server.
Die Daten sind zu einzeln verfügbaren, monatsaktuellen Paketen zusammengefasst, die nach den Herausgebern der Normen, Richtlinien und Vorschriften gegliedert und zum Teil mit Links zu Volltexten versehen sind. Im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus besonders wichtig sind die Datenpakete MRL-EU für die Konformität mit der Maschinenrichtlinie, EU-Plus für die Konformität mit der Niederspannungs-, EMV-, Atex- und Druckgeräte-Richtlinie und die MRL-DE für die, das 9. GPSGV ergänzenden, Normen und Vorschriften. Weitere Datenpakete umfassen Regelwerke der IEC, des IEEE oder der ISO. Darüber hinaus sind länderspezifische Datenpakete verfügbar, z.B. AFNOR für Frankreich, SNV und Electrosuisse für die Schweiz, ON / ÖVE für Österreich, ANSI und UL für die USA oder JIS für Japan.
Safety Engineering mit dem Safexpert NormManager: Schnell finden statt lange suchen und dabei nichts übersehen.
Weitere Informationen über www.sick.de/safexpert oder www.safexpert.de
|
|