Suche   Starten
 
Im Praxisbetrieb: Weltweit erste Anlage mit IO-Link-Technologie
Waldkirch, im April 2008 – meurer Verpackungssysteme hat in diesen Tagen beim Tisch- und Tafeldekor-Hersteller Duni GmbH & Co.KG in Bramsche die weltweit erste Anlage mit IO-Link-Technologie in Produktivbetrieb genommen. Lichttaster der Baureihe WTB18-3 von SICK kommunizieren – in diesem Fall eingebettet in eine Profibus-Feldbusumgebung – mit der Steuerung der Verpackungsmaschine vom Typ Traypacker. Die Anzeige verschiedener Sensorsignale und -informationen auf der von meurer gestalteten Bedienoberfläche des Touch-Screen-Panels haben die Bedienung der Maschine in einem bisher nicht gekannten Ausmaß vereinfacht. Für den Endanwender bedeutet dies mehr Flexibilität, Betriebssicherheit und Verfügbarkeit.

Das gilt sowohl für die Umstellung zwischen verschiedenen Verpackungsaufträgen als auch für die Fehlerbehebung und vorbeugende Maschinenwartung. So wurde bei der Inbetriebnahme für jedes zu verarbeitende Format über das Teach-Feld auf dem Touch Screen eine exakte Einstellung der Lichttaster vorgenommen. Im Betrieb werden die optimalen Parameter, z.B. Tastweite oder Hysterese des Sensors, aus dem Automatisierungssystem abgerufen, an die Sensoren übertragen und bei Bedarf auf dem Panel angezeigt. Eine mechanische Nachjustierung der Sensoren bei jedem Auftragswechsel entfällt, zudem sind ihre Einstellungen von Auftrag zu Auftrag zu 100% reproduzierbar und damit verlässlich. Im Falle einer Störung kann sich der Maschinenbediener sofort ein Bild von der möglichen Ursache machen. Er berührt auf dem Panel die betreffende Sensordarstellung und erhält sofort alle wichtigen Diagnoseinformationen, z.B. die Signalqualität als Zahl und Balkenanzeige, den Status des Schaltausgangs, den Verschmutzungszustand, die Anzeige eines möglichen Kurzschlusses und Informationen über den etwaigen Einfluss von Fremdsensoren oder auch Dejustage . Mit diesen Informationen ist es auch möglich, die Anlage in einer Betriebspause vorbeugend zu warten und so Ausfallzeiten durch ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden.

Via IO Link: Steuerung und Visualisierung wichtiger Prozessschritte

Im Traypacker werden mit den IO-Link-Lichttastern WTB18-3 wichtige Prozessschritte gesteuert. Im Maschineneinlauf erkennen zwei Sensoren den Einlauf von Rollen und gleichzeitig ggf. einen unerwünschten Rollenstau. Im darauf folgenden Rollenmagazin übernehmen zwei weitere Lichttaster des gleichen Typs die Minimal- und Maximalerfassung und gewährleisten so ein korrektes und vollständiges Stapeln der Rollen in mehreren Lagen. Zeitgleich zu diesen Prozessen überwachen zwei Lichttaster im jeweils aktiven Kartonmagazin die präzise Position der Zuschnitte. Im Aufrichter findet eine weitere Anwesenheitserkennung des Zuschnittes statt, ebenso im Packer, in dem die Rollenlagen in den Karton verschoben werden.

IO Link Technologie zunehmend im Blickfeld der Automatisierung

Das Beispiel der weltweit ersten Produktiv-Installation von IO-Link bei Duni GmbH& Co.KG zeigt, dass die Anwender in zunehmendem Maß die Vorteile von aktiven Sensoren in Maschinen erkennen. Dies gilt für die Verpackungsbranche ebenso wie für die Lager- und Fördertechnik. Für die Pharmaindustrie, die sich mit dem Thema Maschinenvalidierung bis zum Sensor befasst, ist IO-Link ebenso ein Thema wie für jede andere Branche, in der die Verfügbarkeit einer Anlage oder Maschine eine Rolle spielt.