Suche   Starten
 
Hiperdrive: Automatische Formatverstellung nach Maß
Donaueschingen / Waldkirch, im November 2007 – Mit dem differenzierten HIPERDRIVE-Portfolio, das erstmals auf der Messe SPS/IPC/DRIVES 2007 in Nürnberg präsentiert wird, hat SICK STEGMANN den Automatisierungstrend der „Formatverstellung nach Maß“ aktiv aufgegriffen. Die verschiedenen, nach Abgabeleistung, Messverfahren oder Bedienkomfort abgestuften Systemversionen stehen für die Möglichkeit, die Anforderungen und Bedürfnisse der Anwender gleichermaßen lösungsorientiert und wirtschaftlich abzudecken.

Die spezifischen Applikationsanforderungen an HIPERDRIVE-Positionierantriebe betreffen u.a. maschinenspezifische Merkmale wie Spindelsteigung oder Verfahrweg, die gewünschten Abgabeleistungen der Antriebe, die Frage „Haltemoment ja oder nein?“, die erforderliche Auflösung, die Auswahl des Messsystems und auch den Bedienkomfort bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Maschine. Der Wunsch des Anwenders ist somit auch hier „Formatverstellung nach Maß“.

Abgestufte Abgabeleistung und Haltemomente


Die erweiterte HIPERDRIVE-Familie bietet bei der Wahl der Abgabeleistung große Flexibilität. Antriebe mit 25W, 30W, 35W oder 45W stehen zur Verfügung. Damit wird das über die meisten Maschinentypen gängige Performance-Spektrum abgedeckt. So eignet sich die 25W-Version für den Ersatz kleinerer Handräder, deren Hilfsachsen, z.B. bei der Formatverstellung in Kartonaufrichtern, nur wenig Leistung benötigen. Die Geräteversionen mit 30W- und mit 45W-Abgabeleistung weisen ein zusätzliches Merkmal auf: Die Selbsthemmung. Dadurch kann der Antrieb an der betreffenden Achse im spannungslosen Zustand nicht verdreht werden, d.h. dass die Antriebsposition in Zeiten, in denen die Maschine abgeschaltet ist, nicht durch von außen wirkende Einflüsse verändert wird.

Auflösung und Bedienkomfort nach Maß

Unabhängig von Abgabeleistung und Haltemoment sind alle HIPERDRIVE®-Positionierantriebe in unterschiedlichen Varianten von 16 bis 1024 Schritte/Umdrehung und von 64 bis 1024 auflösbaren Umdrehungen lieferbar. Hinsichtlich des Komforts für das Einrichten und den Betrieb der Maschine stehen Versionen mit Jog-Tasten zur Handverstellung zur Verfügung. Ist der Motor bei der Inbetriebnahme lediglich an 24VDC angeschlossen, nicht aber an die Steuerlogik der Maschine, kann die Motorwelle durch Drücken der Jog-Tasten per Hand in die gewünschte Position gebracht werden. Dadurch ist auch dann ein Einrichtbetrieb möglich, wenn die Maschine nicht komplett elektrisch angeschlossen ist – was die Inbetriebnahme oft wesentlich erleichtert.

Automatische Formatverstellung ist vielerorts gefragt

Ob in Verpackungsmaschinen, an Sinterpressen, in der Getränkeabfüllung, bei der Reifenproduktion oder an Druckmaschinen – überall leisten die automatischen Formatverstellantriebe HIPERDRIVE echte Maßarbeit. Fast immer sind Präzision, Wiederholgenauigkeit, Zeitersparnis, chargenbezogene Automatisierung, weniger Ausschuss oder dokumentierbare Prozess- und Verarbeitungsqualität die wichtigsten Argumente, die für die Umstellung der manuellen Formatverstellung über Handräder auf automatische HIPERDRIVE®-Antriebe sprechen. Die einfach zu implementierenden integrierten Positionierantriebe, bei denen der Motor, das Getriebe, das Messsystem sowie die Leistungs- und Regelungselektronik in einem kompakten Gehäuse untergebracht sind, ermöglichen es, Maschinen auch bei kleinen Losgrößen, häufigem Produktwechsel oder variierende Größen von z.B. Primärverpackungen oder Fahrzeugreifen effizient zu betreiben, da sie aufwendige manuelle Einstell- und Justagearbeiten vermeiden. Mit HIPERDRIVE® können die Hilfsachsen von Maschinen – zudem im Vergleich zur Verstellung über Handräder – innerhalb wesentlich kürzerer Zeit auf beliebig viele Formate neu eingestellt werden. Damit stiften sie gleich zweifachen Nutzen: Eine Leistungssteigerung der Maschine sowie eine per Hand unerreichbare Einstell- und Wiederholgenauigkeit.