Suche   Starten
 
SICK kooperiert mit System-Partner zum Aufbau von Lösungskompetenz in der Logistik
Lobbach/Waldkirch, April 2007 – Die GOD Barcode Marketing mbH und die SICK AG haben eine strategische Kooperation im Bereich Automatische Identifikation vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht der gemeinsame Auftritt von SICK Sensoren und Systemen mit kundenspezifischen Komplettlösungen der GOD.

Die GOD Barcode Marketing mbH ist ein Systemhaus für die gesamte Informationslogistik. Das Leistungsspektrum reicht von der Kennzeichnung mit Barcodes und/oder
Transpondern über die Datenerfassung mit stationären oder mobilen Systemen, der Datenkommunikation mittels mobilen Datenerfassungsgeräten oder Pick-by-Voice-Lösungen, bis hin zur Weiterverarbeitung bzw. der Anbindung an übergeordnete EDV-Systeme wie z.B. SAP R/3. Neben den üblichen Schnittstellen wird Funk oder auch GSM/GPRS Datenkommunikation eingesetzt. GOD Barcode Marketing analysiert Schwachstellen in Betriebsabläufen, entwickelt auf der Basis von Kennzeichnungs- und Datenerfassungssystemen geeignete Lösungen und sorgt dafür, dass die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Verbesserungen messbar sind. Dabei ist die GOD Barcode Marketing von der ersten Idee bis zur fertigen Realisierung Partner des Endkunden.
SICK bietet im Segment Logistikautomation Lösungen für die automatische Identifikation von Barcodes und 2D-Codes sowie für die Kennzeichnung von Objekten in logistischen Kreisläufen durch den Einsatz von RFID-Systemen. Auch die Höhen-, Form- und Volumenerfassung mit bei Bedarf eichfähigen Lasermesssystemen gehört zu diesem Anwendungssegment.

„Ziel dieser Kooperation ist es, dem Kunden eine Komplettlösung im Bereich Logistik anzubieten: Von der Datenkennzeichnung, über die Datenerfassung hin bis zur Weiterverarbeitung. Dies erreichen wir nur durch eine strategische Zusammenarbeit mit einem Lösungsanbieter, der unsere Kunden bei der Systemauswahl für Logistiklösungen berät.“, kommentiert Dr. Robert Bauer, Sprecher des Vorstands der SICK AG die Zusammenarbeit.
Stefan Karp, geschäftsführender Gesellschafter der GOD Barcode Marketing mbH erklärt zur Zusammenarbeit mit dem Sensorspezialisten SICK: „Wir beschränken uns konsequent auf unsere Kernkompetenz, nämlich Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informationslogistik anzubieten. Mit der Integration des erstklassischen Produktpotfolios von SICK können wir dem Kunden das bieten was er will, Lösungen aus einer Hand. Deswegen ist es uns wichtig, hier einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben.“


Die GOD Barcode Marketing mbH realisiert individuelle informationslogistische Lösungen – von der Kennzeichnung mit Barcodes oder RFID-Tags über deren automatische Erfassung bis hin zur Datenkommunikation mit übergeordneten Systemen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Stammsitz in 74931 Lobbach.

Die SICK AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau beschäftigt weltweit über 4.300 Mitarbeiter und erzielte 2006 einen Konzernumsatz von 646 Mio. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 (7681) 202 - 3873.