| |
SICK ab Juli mit neuer Vorstandsstruktur - Vorstandssprecherin Anne-Kathrin Deutrich verabschiedet sich zum 30.09.2006 in den Ruhestand Waldkirch, 29. Juni 2006. Vor dem Hintergrund des enormen Wachstums des SICK-Konzerns haben Vorstand und Aufsichtsrat der SICK AG eine neue Vorstandsstruktur verabschiedet, die die organisatorische Basis für weiteres langfristig profitables Wachstum bilden soll. Die neue Struktur tritt zum 1. Juli 2006 in Kraft.
Der bisherige Vorstand setzte sich aus dem Zentralressort Finance & Human Resources sowie den beiden geschäftsbereichsbezogenen Ressorts Fabrikautomation und Prozessautomation zusammen. Das Ressort Fabrikautomation, das rund 85 Prozent des Umsatzes von SICK umfasst, wird künftig aufgeteilt in die zwei neuen Segmente Logistikautomation und Fabrikautomation. SICK reagiert damit auf die positive Entwicklung des Wachstumsmarktes Logistikautomation. Durch die Aufteilung will SICK in beiden Segmenten neue Wachstumspotenziale durch eine fokussierte, flexible und schlagkräftige Organisation erschließen.
Das neue Zentralressort Technology wird künftig eine Klammer um die drei marktorientierten Segmente Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bilden. Damit soll die strategische Bedeutung der marktorientierten Produktinnovation auch in der Organisationsstruktur abgebildet werden. Zum Ressort zählen die zentralen Entwicklungs-, Produktions- und Qualitätseinheiten.
Personalien
Anne-Kathrin Deutrich (63) tritt am 30.September 2006 in den Ruhestand. Deutrich ist seit dem 1. Mai 2002 Sprecherin des Vorstands der SICK AG. Darüber hinaus umfasst ihr Ressort die Verantwortung für Finanzen, Personal und Verwaltung. 1992 begann sie ihre Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung der damaligen Erwin Sick GmbH, ab 1996 als Mitglied des Vorstands der heutigen SICK AG. In diesen 14 Jahren hatte Anne-Kathrin Deutrich einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des SICK-Konzerns.
Dr. Robert Bauer (46), bisher als Vorstand für das Ressort Fabrikautomation verantwortlich, übernimmt ab 1. Juli 2006 das Vorstandsressort Technology und kommissarisch die Logistikautomation. Außerdem wird er ab 1. Oktober 2006 das Amt des Vorstandssprechers von Anne-Kathrin Deutrich übernehmen.
Markus Vatter (40) wird am 1. Juli 2006 als Nachfolger von Anne-Kathrin Deutrich die Verantwortung als Vorstand Finance & Human Resources übernehmen.
Vatter war zuletzt Kaufmännischer Geschäftsführer der KaVo Dental GmbH, einer großen mittelständischen Unternehmensgruppe der Medizintechnik in Biberach.
Die Verantwortung als Vorstand des neugegliederten Segments Fabrikautomation übernimmt zum 1. Juli 2006 Markus Paschmann (40). Er wechselt aus der Geschäftsführung der HARTING Electronics GmbH & Co. KG, einem Hersteller von Steckverbindern und Verbindungssystemen für Industrie- und Telekommunikationskunden, zu SICK.
Das Ressort Prozessautomation wird weiterhin von Jens Höhne (47) geleitet.
Die SICK AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau beschäftigt weltweit über 4.100 Mitarbeiter und erzielte 2005 einen Konzernumsatz von 594 Mio. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter
Telefon +49 (7681) 202 - 3873.
|
|