Suche   Starten
 
Perfekt für die Positionserfassung in der Regalgasse
Waldkirch, im April 2008 – Das neue Laser-Entfernungsmesssystem DME4000 ist die präzise und kosteneffiziente Lösung für die Positionserfassung von Regalbediengeräten in Lagergassen oder von Querverteilwagen in der Vorzone eines Hochregallagers. Das Gerät bietet Reichweiten bis 220 m, eine integrierte Geschwindigkeitsmessung sowie Multifunktions-Schaltausgänge. Diese können z.B. für vorgegebene Distanzwerte oder eine Vorausfallmeldung genutzt, aber auch als Eingänge programmiert werden. Dank eines Temperaturbereichs von +55°C bis -40°C kann das DME4000 auch in Tiefkühl-Lageranlagen eingesetzt werden kann.

Das neue DME4000 arbeitet im Reflektor-Betrieb, eignet sich für Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s und steht in Reichweiten-Versionen bis 50 m, 130 m und 220 m zur Verfügung. Sie zeichnen sich alle durch ein hochdynamisches Regelverhalten aus: in jeder Millisekunde wird ein aktueller Messwert ausgegeben.

Datenschnittstellen für jede Automatisierungslösung

Als Schnittstellen für die Datenkommunikation stellt das DME4000 SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet, CanOpen und HIPERFACE zur Verfügung. Das besondere an der HIPERFACE-Schnittstelle ist, dass das DME4000 direkt als Streckengeber genutzt, Kosten für sonst erforderliche SSI-Optionskarten im RBG-Umrichter eingespart und freie Steckplätze bei Bedarf mit anderen Funktionen belegt werden können. Die Datenschnittstellen werden ergänzt durch zwei Multifunktions-Schaltausgänge, z.B. als Geschwindigkeitsüberwachung, für vorgegebene Distanzwerte, Temperaturwarnungen oder eine Vorausfallmeldung. Sie können aber auch als Eingänge programmiert werden, z.B. um einen der Ausgänge als Stand-by-Eingang zu nutzen, über den das DME4000 durch ein externes Signal aktiviert werden kann. Durch den Stand-by-Modus wird der Lichtsender nur bei Bedarf gestartet und so eine längere Nutzungszeit erreicht.

Einfache Inbetriebnahme, zuverlässige Montage


Bereits bei der Inbetriebnahme, aber auch im späteren Betrieb zeigt das beleuchtete Display des DME4000 alle wichtigen Status- und Diagnosefunktionen auf einen Blick an. Der sichtbare Rotlichtstrahl sowie die horizontal und vertikal verstellbare Ausrichthalterung, erleichtern die Montage.

Einsatzbereiche von Laser-Entfernungsmesssystemen


Entfernungsmesssysteme wie das DME4000 werden in der automatisierten Lagertechnik zur Positionserfassung von Regalbediengeräten und schienengebunden Automatikfahrzeugen eingesetzt. Dabei fährt der Sensor auf dem Fahrzeug mit und misst permanent die Laufzeit eines ausgesendeten Lichtimpulses bis an das Ende der Regalgasse und zurück. Die Elektronik ermittelt hieraus die Position des RBG und gibt sie an die Fahrzeugsteuerung aus.