Suche   Starten
 
Meilensteine der Technik
 
 
1950
Erste praxisgerechte Lichtschranke nach dem Autokollimationsprinzip für die industrielle Automatisierung.

1951
Nahtaster NT 1: Druckmarkensteuerungsgerät für die Verpackungsindustrie.
Erster Lichtvorhang für den Unfallschutz an Produktionsmaschinen.

1952
Statischer Unfallschutz-Lichtvorhang mit Hohlspiegel, ohne Spiegelrad.

1956
Erstes optisch-elektronisch arbeitendes Rauchdichte-Messgerät nach dem Autokollimationsprinzip.

1957
Erstes Nebelwarnmessgerät an Autobahnen.

1959
Erster schneller optischer Zähler mit Display und integrierter Sollwert-Voreinstellung zur schnellen Erfassung kleiner Gegenstände.

1960
Erster Schussspulenwächter für sehr dünne Wirkfäden (Autokollimationsprinzip).

1962
Erster optischer Höhentaster zur Füllstandskontrolle.

1964
Erstes Kurvensteuergerät zum Führen einer Kopierfräsmaschine nach einer Konstruktionszeichnung – Vorläufer der heutigen NC-Fräsmaschine.

1967
Strichcode-Identifikation von Beipackzetteln, Faltschachteln, Dosen, Tuben etc. in der Pharmaindustrie.

1970
Erster Lumineszenztaster zum Erkennen von Luminophoren in Objekten.

1973
Lichtleiter zum Erfassen kleiner Objekte bei engen Platzverhältnissen.

1975
Einführung der Halbleiter-Diode für den Sendestrahl in Lichtschranken und –tastern.
Erster Sicherheitsgittervorhang für Schutzschirmsteuerungen an Exzenterpressen.
Erster Farbring-Codeleser zur Erkennung farbiger Ringcodierungen auf Ampullen.

1976
Erster Flächenscanner mit V-förmigem, rotierendem Fahrstrahl und Spezialreflektor in der Sicherheitskategorie 2 zur Absicherung von Gefahrflächen.

1978
Erste Lichtschranke zur Erfassung der Position eines Reflektors mittels eines Vierfach-Empfangselements.
Erstes In-situ-Gasmessgerät für Schwefeldioxid und Stickoxide (Filterkorrelator).

1982
Erstes Volumenstrommessgerät nach dem Ultraschalllaufzeitverfahren.

1983
Kohlenmonoxid-Messgerät zur Überwachung der Emission in Autotunneln.
Erster Einsatz von gedruckten Codezeichen, die mit Laserscannern abgetastet werden.

1986
Erstes In-situ-Diodenarray-Spectrometer für Schwefeloxid, Stickoxide, Ammoniak.

1989
Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht nach dem Pulslaufzeitverfahren.

1991
Erster Einsatz von tastenden Flächenscannern für Objektschutz (z.B. bei Ein- und Ausfahrt in/aus Schleusen).

1993
Erster tastender Flächenscanner der Sicherheitskategorie 3 zur Absicherung von Gefahrflächen.

1995
Erster Farbsensor.

1996
Erstes Time-of-Flight-Gerät für die Positionierung im Hochregallager.
Erste Lichtschranke mit Unterdrückung des Umgebungslichtes.
Erste Miniaturlichtschranke mit Hintergrundausblendung.
Erster Einsatz eines tastenden Laserscanners zur Volumen-Messung.
Erster Lumineszenztaster in der Automatisierungstechnik mit UV-LED.

1997
Die SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) macht es möglich, auch beschädigte Barcodes fehlerfrei zu erkennen.
Erster Kontrasttaster mit dynamischem teach-in und hoher Schaltfrequenz.

1998
Erster gegen Fremdlichtquellen unempfindlicher Reflexionslichttaster.

1999
Erste Lichtschranke zur Erkennung von Lichtschnitten einer Laserlinie auf einem 32 x 32 Pixelfeld zur Erfassung von Form und Lage von Objekten.
Preiswerter Taster auf Time-of-Flight-Technologie in Lichtschranken-Bauform.
Erste Lichtschranke im Teflongehäuse für die Elektronik- und Prozessindustrie.
Erstes Barcodelesegerät mit integriertem Autofokus basierend auf Time-of-Flight-Technologie.
Kleinster vollumspritzter Magnetsensor.

2000
Miniatur-Zylindersensor.
Sicherheitsbussysteme.

2001
Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser.
Lernfähiger Vision Sensor.

2002
Tastender Laserscanner mit dynamischer Bereichsausschaltung für fahrerlose Transportsysteme.

2003
Neue Lichtschrankengeneration: Sensor-Array mit orts- und zeitaufgelöster des zu detektierenden Objektes und insbesondere auch der Umgebung.

2004
Dreidimensionale Kamerasensoren.
Erstes kamerabasiertes Sicherheitssystem hoher Sicherheitskategorie für Pressen.

2005
IO-Link: Durchgängige Kommunikation durch innovative Sensor/Aktor-Schnittstelle.
RFID-Systeme ermöglichen Identifikation ohne Sichtkontakt zwischen zu identifizierendem Objekt und Lesegerät.

2006
Kleinster Sicherheits-Laerscanner S300.
 
Erwin Sick