| |
Du, die Wanne ist voll: Schüttgüter messen noch einfacher und sicherer Die Füllstände von Schüttgütern zu messen, ist wegen ihrer Unterschiedlichkeit und der oft rauen Einsatzbedingungen schwierig. Messgeräte für Flüssigkeiten arbeiten hier oft nicht zufriedenstellend. Seit Jahren bewährt sind dagegen die SICK-MAIHAK Messgeräte für Schüttgüter, die robuste und zuverlässige Mechanik mit modernster Elektronik kombinieren. Extravorteile bieten der neu konstruierte Drehflügelanzeiger MBA 200 und das äußerst vielseitige MaihakLOT 369. >> Du, die Wanne ist voll – Grenzstände von Schüttgütern geben seit Jahren die Füllstandanzeiger der Serie MBA zuverlässig an. Das neueste Kind der Serie, der MaihakMBA 200, bietet jetzt noch mehr Komfort und Anlagensicherheit. Hauptvorteil: Das Gerät kann per Umschalter auf die Verwendung als Voll- oder Leermelder optimal eingestellt werden. Die Meldung erfolgt sicherheitsorientiert; als Vollmelder verhindert so der MaihakMBA 200 zum Beispiel, dass ein Silo überläuft, wenn es Störungen wie Spannungsausfall oder Drahtbruch in der Zuleitung gibt.
Weiterer Pluspunkt ist die einfache Montage: Das Gerät hat einen großen Anschlussraum für Kabel und einen verdrehbaren Anzeigerkopf zur exakten Ausrichtung des Geräts. Die Schaltempfindlichkeit lässt sich sehr einfach einstellen.
Mit Varianten, die speziell für explosionsgefährdete Bereiche, für Temperaturen bis 800 °C, für erhöhte Drücke und die Vielfalt unterschiedlicher starrer und flexibler Wellen ausgelegt sind, ist der MaihakMBA 200 praktisch für jedes Schüttgut geeignet.
Außer der „klassischen“ Mikroschalterversion, die aber auch schon die sicherheitsgerichtete Schaltung enthält, ist der MaihakMBA 200 auch als Multispannungsversion mit Mikorocontroller zu haben. Enthalten ist immer eine elektronische Einschalt- und Ausschaltverzögerung, die unruhige Produkt- bewegungen berücksichtigt. Als Extras gibt es eine Laufüberwachung und für sehr niedrige Umgebungstemperaturen eine elektronisch geregelte Innenbeheizung. Vergoldete Kontakte bieten hohe Schaltsicherheit auch bei niedrigen Spannungen und Strömen, zum Beispiel beim Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen.
Wenn es dagegen um die kontinuierliche Erfassung von Füllhöhen geht – in Zeiten immer strengerer Materiallogistik oft ein Muss – ist das MaihakLOT 369 das Messgerät der Wahl. Es ist nahezu unschlagbar vielseitig und zuverlässig: Ob Gewürze, Pellets, Schlamm, Steine oder PVC, das MaihakLOT 369 misst fast jede Art von Schüttgut exakt in einem Branchenspektrum, das von der Industrie über Lebensmittel, Bau- oder Kunststoff bis hin zum Abfall reicht. Auch dieses Gerät verbindet einfache und übersichtliche Technik mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung, so dass es robust und zuverlässig auch in rauer Umgebung arbeitet.
Gründe dafür: Das Seil, an dem das Tastgewicht in den Behälter herabgelassen wird, ist aus rostfreiem Edelstahl. Dadurch ist es reißfest auch bei schräger Zugbelastung zäh und flexibel. Knicke, z. B. durch herabfallendes Schüttgut, steckt es leicht weg. Die intelligente Steuerung der Seilwinde vermindert dazu Schwingen oder Pendeln des Lots, so dass das Messergebnis sehr genau ist. Ein "verschüttetes" Tastgewicht wird automatisch erkannt und mit minimaler Zugkraft wieder befreit.
Die Messstrecke kann bis zu 70 Meter hoch sein. Ein schmaler Silodurch- messer oder enger Einbaustutzen sind dabei kein Problem. Weder das Medium in der Strecke – nicht einmal ein sehr großer Staubanteil – noch Änderungen der Feuchte oder die Eigenschaften des Schüttgutes wirken sich auf die Ergebnisse aus. Marmorstaub misst das MaihakLOT 369 ebenso zuverlässig wie Sojabohnen oder grobes Granulat.
Auch wenn das Füllgut im Silo gewechselt wird, muss das Gerät nicht durch Parametrierung an die neuen Produkteigenschaften angepasst werden.
Der Füllstand wird durch Zählimpulse oder als 4…20 mA Signal ausgegeben. Die Messzyklen des MaihakLOT 369 sind so kurz, dass die Messung als kontinuierlich gilt. Besonders schnell geht es mit der „Kurzhub-Funktion“: Das Tastgewicht wird dabei nicht vollständig zurückgefahren, sondern nur bis zur verkürzten Messhöhe knapp über dem Schüttgut.
Auch Flüssigkeits-Füllstände lassen sich mit dem MaihakLOT 369 kontinuierlich messen: Dazu bleibt ein Schwimmergewicht ständig auf der Oberfläche liegen, und das MaihakLOT 369 misst anhand des nachgeführten Seils die jeweilige Füllhöhe. Tastgewichte gibt es übrigens nach Bedarf. Mit einem speziellen Siebgewicht kann das Gerät zum Beispiel auch die Füllhöhe von Sedimenten in Flüssigkeiten erfassen.
|
|