| |
Barcode-Leseratten sorgen für perfekte Versandabwicklung bei amazon.de
Wer amazon.de im Internet anklickt, kann dort online Bücher, CDs, Videokassetten und andere Medien bestellen. SICK-Omniportalscanner bei der Verpackung der Aufträge und CLV 490-Barcodeleser zur Adressetikettkontrolle sorgen dafür, dass die Sendung beim Kunden ankommt.
>> amazon.de ist der Online-Händler für Bücher, CDs, DVDs und Videos. Darüber hinaus werden Computersoftware und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik angeboten. Im Distributionszentrum in Bad Hersfeld warten unzählige Buchtitel und Musik-CDs aller Stilrichtungen auf Kunden. Entsprechend leistungsfähig ist die Kommissionierung ausgelegt.
Buchversand braucht Barcodes und BarcodeLESER
Organisationsgrundlage aller Kommissionierprozesse – nicht nur die der Bücher – ist der Barcode. Er kennzeichnet die Artikel sowie die sie begleitenden Papiere. Eines davon ist die Rechnung, die bei der Verpackung eines Auftrages vom Mitarbeiter in den Versandkarton gelegt wird. Über den insgesamt acht Verpackungslinien, auf denen in Spitzenzeiten bis zu 10.000 Sendungen pro Stunde in Richtung Versandsorter befördert werden, sind je ein Omni-Portal-Scannersystem OPS installiert. Die einzelnen Barcodeleser des Systems sind an einem Tragrahmen versetzt zueinander installiert. Dadurch erzeugen sie mehrere Lesewinkel, so dass das OPS den am Paket angebrachten Identcode in jeder Ausrichtung identifizieren kann.
Identcode startet Versandetikettierung
Über den Identcode wird die Erstellung des Versandetikettes angestoßen. Danach prüfen je ein CLV 490-Barcodeleser pro Linie, ob sich das richtige Versandetikett auf dem richtigen Karton befindet. Bei i. O. geht die Sendung dann zum Versandsorter und von dort zum Kunden.
Neue Barcode-Leseratten für noch mehr Bücher
Die SICK-Scanner tragen seit ihrer Inbetriebnahme wesentlich zum reibungslosen Kommissionier- und Versandprozess auch in Spitzenzeiten bei. Folgerichtig setzt amazon.de weiterhin auf die blauen „Leseratten“ aus Waldkirch. So wird in Bad Hersfeld auch eine neue, gerade im Aufbau befindliche Kommissionier- und Versandlinie mit OPS und CLV 490 ausgerüstet.
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Blick nach UK
Der kurze Realisierungszeitraum – 4 Monate von Projektstart bis zum Beginn der Testphase – war für alle eine große Herausforderung. Vanderlande Industries, Mönchengladbach, als General-Unternehmer mit seinem Partner Sit-SteuerungsTechnik®, Ettlingen, haben mit ihrer Fachkompetenz und einer reibungslosen Inbetriebnahme zu einer hohen Kundenzufriedenheit beigetragen. Clemens Blaha von Sit-SteuerungsTechnik® lobte zudem die schnelle Reaktionszeit und die allgemein gute Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten Parteien. Für die Ausrüstung des Distributionszentrums von amazon.co.uk in Großbritannien ist das gleiche erfolgreiche Projektteam beauftragt worden.
|
|