|
Höchste Arbeitssicherheit in Verbindung mit bestmöglicher Optimierung von Abkantprozessen bietet der neue Kategorie-4-Kamerasensor V 4000 Press Brake. Möglich macht dies die Programmierung eines Sicherheitsfeldes, dessen Auswertung mehr kann als nur einen Lichtweg überwachen.
>> Herkömmliche, an der Oberwange montierte und damit mitfahrende Systeme zur Absicherung der gefährlichen Schließbewegung an Gesenkbiegepressen bestehen aus einfachen optoelektronischen Sensoren und Empfängern. Sie erkennen zwar das Gefahr bringende Eingreifen in das Schutzfeld, besitzen aber zum Teil gravierende Nachteile für die Produktivität der Maschine.
V 4000 Press Brake bietet "visionären" Ansatz Der neue V 4000 Press Brake entspricht Kategorie 4 nach EN 954-1 bzw. SIL 3 nach EN 61508 und bietet damit höchstmögliche Sicherheit. Machine Vision – Bildverarbeitung also – ist der technologische Ansatz, der dieser berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung zugrunde liegt. Während der Abwärtsbewegung des Stempels ist ein zweidimensionales, auf den jeweiligen Biegeprozess abgestimmtes Sicherheitsfeld aktiv. Die Höhe dieses Feldes verringert sich kontinuierlich mit der Annäherung des Biegestempels, an dem der V 4000 Press Brake installiert ist, an die Matrize. Dies bietet eine Reihe von Vorteilen: dicke Bleche, gebogene Blechformen sowie dünne Bleche mit Seitenwand werden durch unterschiedliche Schutzmodi – entsprechend unterschiedlichen Biegeaufgaben – berücksichtigt: „Standard“ für einfache eindimensionale Biegungen, „Box“ für die Biegung mehrdimensionaler Objekte, wie z. B. Kisten, sowie „Endanschlag“ zur Berücksichtigung von Endanschlägen dicht am zu biegenden Objekt. Das System ist hervorragend in die Maschinensteuerung des Pressenbauers integrierbar. Auf diese Weise kann die Sicherheitseinrichtung über die Auswahl des Biegeprogramms auf den optimalen Schutzmodus umgeschaltet werden. Die Maschine kann somit beim gleichen Objekt nacheinander verschiedene, biegetechnisch passende Schutzmodi beliebig oft aktivieren, z. B. erst „Standard“, dann „Box“ für die eine hohe Kastenwand und schließlich „Anschlag“ für ein niedriges Seitenteil. Erstmals möglich: Abkanten ohne Zwischenstopp Aus den Merkmalen und Möglichkeiten des V 4000 Press Brake ergibt sich für den eigentlichen Biegeprozess ein ganz wesentlicher Vorteil. So muss das Herabfahren des Pressbalkens – im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen – nicht mehr kurz vor dem Abkanten gestoppt und dann durch einen Fußschalter neu angefahren werden. Die Einsparung dieser Taktzeit erhöht die Kapazität der Maschine – und damit ihre Wirtschaftlichkeit. Neue Praxis-Standards werden gesetzt Die intelligente Bildverarbeitung des V 4000 Press Brake setzt auch hinsichtlich Inbetriebnahme und Verfügbarkeit neue Maßstäbe. Vibrationen – wie sie typisch sind für Pressen – führen nicht zum Ansprechen des Systems, da es ein vollständiges Kamerafeld, innerhalb dessen der sicherheitstechnisch zu überwachende Bereich programmiert wird, intelligent auswertet. Bereits bei leichten Veränderungen der Ausrichtung führt der sichere Kamerasensor den Überwachungsbereich nach. Diese Immunität gegenüber einer Verstellung macht auch die Justage bei der Erstinbetriebnahme sowie nach einem Werkzeugwechsel einfacher und schneller als bei herkömmlichen Lichtgittern. Bemerkenswert ist auch die sehr einfache Einbindung in vorhandene Steuerungen, da der V 4000 Press Brake mit den Signalen arbeitet, die ohnehin an Abkantpressen Verwendung finden. V 4000 Press Brake – die Pressenabsicherung, die Anwendern und Integratoren einen echten Technologievorsprung bietet.
|