Suche   Starten
 
Transponder-Sicherheitsschalter
 
 
Transponder-Sicherheitsschalter kommen in Applikationen zum Einsatz, in denen ein hoher Manipulationsschutz gefordert ist. Dieser Schutz wird dadurch erreicht, dass der gespeicherte Code des Betätigers mit dem des Sicherheitsschalters identisch ist.
Transponder-Sicherheitsschalter besitzen zudem einen großen Ansprechbereich. Dieses bietet Vorteile bei der Montage und erhöht die Anlagenverfügbarkeit über die Laufzeit der Maschine.
Varianten erlauben die Reihenschaltung von bis zu 20 Sicherheitsschaltern.

Einsatzbereich: Ideal, wenn Manipulationssicherheit gefordert ist, Vibrationen auftreten oder größere Toleranzen notwendig sind.

Details zu den Produkten

 
Produktfinder