Suche   Starten
 
AS-lnterface®
 
 


Das Aktuator-Sensor-lnterface, kurz AS-lnterface®, ist ein System, mit dem in der industriellen Automatisierung einfache, binäre und analoge Endgeräte – Sensoren, Aktuatoren und Befehlsgeräte – über ein Kabel auf der untersten Feldebene mit der ersten Steuerungsebene vernetzt werden.

AS-lnterface® ist kein klassischer Feldbus, sondern ist eher als „intelligente Verdrahtung“ zu sehen, welches als universelles und „offenes“ System konzipiert wurde, um eine herstellerunabhängige
Lösung auf der untersten Feldebene zu bieten. Damit deckt es ein Gebiet ab, das von den bekannten Feldbussen nur schwer oder gar nicht erreicht werden kann.
 
Infoservice
Produktfinder