Suche   Starten
 
Lasermesstechnik - Schüttgutmesssystem
 
 
Bulkscan ermöglicht die kontinuierliche Volumenbestimmung von Schüttgütern auf Transportanlagen. Ein quer über dem Förderband installiertes Lasermess-System ermittelt ein zweidimensionales Schüttgutprofil. Durch Verrechnung mit der Bandgeschwindigkeit ergibt sich der dreidimensionale Volumenstrom, der als Analogwert ausgegeben wird. Diese analoge Stellgrösse erlaubt es, den Förderstrom über ein entsprechendes Verändern der Bandgeschwindigkeit konstant zu halten. Desweiteren kann mit den integrierten Summen- oder Tageszählern eine Durchsatzkontrolle realisiert werden.
 
Infoservice