Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Lösungen > Branchen > Traffic
Print

Verkehr 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 

Der Transport von Gütern und die Bewegung von Menschen wird heute in großem Umfang mit Regelungs- und Sicherheitssystemen optimiert. Sensoren zur Messung und Erfassung verschiedenster Daten bilden eine wesentliche Grundlage zur robusten und dauerhaften Funktion solcher Systeme. Um nur einige Beispiele zu nennen: Lasermesssysteme klassifizieren Fahrzeuge im Rahmen der Mauterfassung, Automatisierungs-Lichtgitter erkennen sicher Personen an Zug-Türsystemen und Analyse- und Staubmessgeräte messen Schadstoffkonzentrationen im Tunnelbereich. Hier können Sie auf die langjährige Erfahrung der SICK-Sensorik im Outdoor-Bereich zurückgreifen. Ein äußerst breites Spektrum an robusten und innovativen Produkten in der Verkehrstechnik kombiniert mit einer weltweiten Service- und Vertriebsstruktur machen SICK zum Markt- und Technologieführer auf vielen Gebieten der Verkehrsdatenerfassung. Hier einige Anwendungsszenarien:

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Mautstationen 

 
 
An Mautstationen muss sowohl im manuellen als auch im "free flow" Betrieb auf einzelnen Fahrspuren (single lane) die Fahrzeugklasse exakt und sehr schnell bestimmt werden. Außerdem müssen die Positionen von Fahrzeugfront und -ende an die Steuerung der Schranken gesendet werden, so dass diese schnell genug, aber nicht zu schnell, öffnen und schließen. Nur so ist sichergestellt, dass keine Schäden am Fahrzeug entstehen und auch kein Betrug stattfindet.  SICK bietet hierzu dedizierte Systeme entweder auf Basis von entfernungsgebenden Mehrstrahl-Laserscannern oder basierend auf messenden Lichtgittern an. Während die hoch präzisen Laserscanner für die Überkopf-Montage geeignet sind und damit den Wartungsaufwand erheblich reduzieren (keine Verschmutzung), können die robusten und extrem sonnenlicht-resistenten Lichtgitterlösungen von SICK sehr einfach in bestehende Strukturen und Klassifizierungssysteme integriert werden.
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Mauterfassung auf Schnellstraßen 

 
 
In vielen Ländern werden heute "Multi-Lane-Free-Flow"" (MLFF) Systeme zur landesweiten Mauterfassung bzw. -kontrolle eingesetzt. Entfernungsgebende Mehrstrahl-Laserscanner von SICK eignen sich bei Überkopf-Montage hervorragend für die hochgenaue Klassifizierung der Fahrzeuge - auch dann, wenn diese gerade die Spur wechseln. Die Montage über der Fahrbahn erlaubt einfachen Zugriff und einen weit geringeren Aufwand für Wartung und Ersatz im Vergleich zu bodengebundenen Sensoren.
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Sensoren für Tunnelventilation 

 
 
Straßentunnel müssen im Betrieb mit ausreichend Frischluft versorgt werden. Je nach Zusammensetzung der Fahrzeugflotte (LKW/PKW, Dieselanteil, Schadstoffklasse, etc.) und verschiedenen anderen Randbedingungen können sich verschiedene "Leit-Messgrößen" zur Regelung der Frischluftzufuhr ergeben. So ist z. B. heute die CO-Konzentration kaum mehr eine Leitgröße - außer in Tunneln in sehr hohen Gebirgslagen -, während die Sichttrübung oft noch die entscheidende Größe ist und NO2 (nicht NO, wegen des stark schwankenden Anteils primären NO2s) mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
Das vollständige Produktspektrum von SICK an Messgeräten, die dediziert für den Einsatz in Tunneln entwickelt und gebaut werden, umfasst alle heute gängigen Größen und Messprinzipien und stellt sowohl die Technologie-Führung als auch die Marktführung von SICK in diesem Bereich heraus.
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Rauchdedektion in Tunneln 

 
 
Brände in Tunneln zählen zu den furchterregendsten Ereignissen im Straßen- und Schienenverkehr. In mehr und mehr Studien wird nun belegt, was Experten schon lange wussten oder zumindest ahnten - nämlich, dass die optische Messung der Rauchdichte die schnellste und meist auch zuverlässigste Art der Brandfrüherkennung ist. Nur ca. 10 bis 15 Minuten bleiben zur Selbstrettung im Falle eines nicht gelöschten Fahrzeugbrandes. Neben der schnellen Detektion eines Feuers - z. B. mit einem optischen Rauchmelder von SICK - ist es ebenfalls sehr wichtig, die Ausbreitung des Rauches zu kennen und möglichst gut für eine optimale Schichtung an der Tunneldecke zu sorgen. Hierfür ist die genaue Kenntnis der Strömungsgeschwindigkeit gemessen über die ganze Tunnelbreite (z.B. mit FLOWSIC200M) und nicht nur an einem Punkt von entscheidender Bedeutung.
Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Überstands-/Überhöhenkontrolle 

 
 
Überhohe Fahrzeuge können teure Schäden an Ingenieurbauwerken wie Tunnelportalen und Brücken verursachen und damit verbundene unnötig lange Sperrzeiten hervorrufen. Produkte von SICK, wie der HISIC450 oder LMS111 erkennen berührungslos und zuverlässig überhohe Fahrzeuge, so dass rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Während sich die herkömmlichen Lichtschranken durch Robustheit gegen verschiedenste Störgrößen und durch viel Lichtreserve auszeichnen, kann mit dem LMS111 zusätzlich die Position (Spur) des überhohen Fahrzeuges detektiert werden.  
Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 

 
 
Durch sinnvollen Einsatz von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen wird die Sicherheit des Straßenverkehrsnetzes deutlich erhöht und die Anzahl von Unfällen und sogar Verkehrstoten nachweislich gesenkt. Lasermessstechnik von SICK stellt hier nahezu unmanipulierbare und hochgenaue Messergebnisse bereit.
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Industrial Safety Systems. Made by SICK.

Weitere Lösungen

Knopf zum Starten der Suche