Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Lösungen > Branchen > Kraftwerk
Print

Kraftwerk 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Show Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
Show 1 Link 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Saubere Energieerzeugung durch intelligente Analyse 

 

 
 
 

Umweltschutz hat eine immer größere Bedeutung bei der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Neben den eingeführten Verfahren zur Reduzierung der Staub-, NOx- und SO2-Emissionen gewinnen Treibhausgase sowie weitere Schadstoffe (z.B. HCl, VOC, …) bei der Verbrennung von alternativen Brennstoffen an Relevanz.

SICK-Analysensysteme ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung von Prozessen in der Kraftwerksindustrie. Mit der Messtechnik von SICK werden u. a. die Konzentrationsverläufe von Gaskomponenten und Staub sowie die Gasvolumenströme gemessen. Dabei können Prozessabweichungen identifiziert und Abläufe optimiert werden.
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
Kohlebunker / Kohlemühle 

 

Kohlebunker / Kohlemühle 
 

Kohlestaub wird üblicherweise als Brennmittel in Kraftwerken eingesetzt. Im Kohlebunker und der Kohlemühle ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, die CO-Konzentration zu überwachen. Das geruchlose, toxische Gas CO kann bei einem Gehalt von über 8 Vol.% zu einer Explosion führen. Außerdem kann eine erhöhte CO-Konzentration Indikator für Schwelbrände sein. Zusätzlich liefert die Messung der O2-Konzentration wichtige Informationen bei der Inertisierung der Atmosphäre für den Brand- und Explosionsschutz, da ein Anstieg der Sauerstoffkonzentration Leckagen und damit Gefährdungspotenzial anzeigt. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Feuerungsführung inkl. Verbrennungsluft 

 

Feuerungsführung 
 

Zur optimalen Nutzung eines Kraftwerkes ist eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Verbrennungsprozesse erforderlich. Grundlegend hierbei ist die Kontrolle der effizienten Feuerung durch geregelten Einsatz der Verbrennungsluft. Hierdurch lässt sich der Verbrauch von Brennstoffen optimieren und die Emission von Schadstoffen (CO, CO2, NOx) minimieren. Daher ist es besonders wichtig, die Menge der Verbrennungsluft zuverlässig und genau zu erfassen. Unsere Lösung:

  • Verbrennungskontrolle: Sauerstoffanalysator ZIRKOR302
  • Regelung der Verbrennungsluft: Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC100
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Rauchgasentstickungsanlage (DeNOx) 

 

Entstickungsanlage 
 
Gesetze zum Schutz der Umwelt fordern die Reduzierung des NOx-Gehaltes im Rauchgas. Die Reduzierung des NOx-Gehaltes wird typischerweise in einer DeNOx-Anlage durch das SCR-Prinzip (Selektive katalytische Reduktion) erreicht. Durch Zugabe von Ammoniak (NH3) im Rauchgas, bei einer Temperatur von ca. 400 °C, werden Stickoxide in Wasser und Stickstoff umgewandelt. Zur Bestimmung und Kontrolle der erforderlichen Ammoniakmenge wird am DeNOx-Eingang die NO‑Konzentration gemessen. Um den Wirkungsgrad des Rauchgasentstickungsprozesses festzustellen, wird am DeNOx-Ausgang erneut NO und zusätzlich die NH3-Konzentration (Schlupf) gemessen. Diese Messungen dienen u. a. der Kontrolle und Einhaltung der Umweltauflagen. Unsere Lösung:
  • NH3-Überwachung: Laser-Gasanalysator GM700
  • NOx- und -NH3-Überwachung: In-situ-Analysator GM32 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Entstaubung 

 

Entstaubung 
 
Gemäß Umweltbestimmungen dürfen nur entstaubte Rauchgase in die Atmosphäre abgegeben werden. Zur Rauchgasentstaubung werden entweder Schlauchfilter mit einem festen Gewebe oder Elektrofilter, die nach dem Prinzip der elektrischen Aufladung arbeiten, verwendet.

Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu garantieren, wird die Staubkonzentration nach dem eingesetzten Filter gemessen. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Rauchgasentschwefelung (DeSOx) 

 

Rauchgasentschwefelung 
 

In einer Rauchgasentschwefelungsanlage werden u. a. Nasswäscher-Systeme verwendet, die das entstaubte Rauchgas mit einer kalkhaltigen Lösung besprühen. In diesem Prozess lösen sich Schwefeloxide vom Rauchgas und reagieren zu Calciumsulfit oder -sulfat. Diese entstandenen Produkte werden durch Wasserentzug dem Prozess entnommen. Alternativ wird Pressluft dem Sulfitschlamm hinzugefügt, sodass das Calciumsulfit zu Gips oxidiert. Unsere Lösung:

  • In-situ-Gasanalysator GM32
Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Emissionsüberwachung und -auswertung 

 

Emissionsüberwachung 
 

Im Kamin werden je nach lokalen Umweltauflagen vorzugsweise die folgenden Schadstoffe CO, NOx und SO2 sowie Staub und die Bezugsgrößen Gasgeschwindigkeit, Temperatur und O2  (und ggf. H2O) kontinuierlich gemessen. Im Falle der Mitverbrennung von Abfällen ist es oft erforderlich, weitere Komponenten wie HF, HCl, Hg und VOC zu messen (Emissionsüberwachung in der Müllverbrennung). Die Messwerte werden an ein Messwertrechnersystem zur weiteren Bearbeitung und Übermittlung an die Behörden übertragen. Gasanalysensysteme für Emissionsanwendungen müssen in der Regel behördlich zugelassen sein und hierzu eine Eignungsprüfung absolviert haben. Unsere Lösung:
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
Weitere Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Strasse 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche