Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Lösungen > Branchen > Chemie
Print

Grundchemikalien 
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
Grundchemikalien 
 
Für die meisten Produkte aus einer Chemieanlage werden die erforderlichen Grundchemikalien lokal erzeugt. Die Herstellungsprozesse werden mit kontinuierlicher Analysentechnik überwacht, um die Produktqualtiäten und einen störungfreien Produktionsprozess sicherzustellen. Auch hier spielt die Einhaltung von Umweltauflagen und damit der Einsatz von Messtechnik eine große Rolle. Einige Beispiele für die Herstellung von Grundchemikalien, bei denen SICK-Analysatoren mit Erfolg eingesetzt werden, sind:
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
Reinheitskontrolle bei Druckwechseladsorbtionsanlagen zur Wasserstoffreinigung 

 

 
 

Für viele Einsatzbereiche in chemischen bzw. petrochemischen Produktionsprozessen muss Wasserstoff von sehr hohem Reinheitsgrad verwendet werden. Die Überwachung des Reinheitsgrads erfolgt in der Regel durch die Messung von Kohlenmonoxid- und Kohlendioxidspuren mittels IR-Fotometern, sehr häufig unter explosionsgefährdeten Bedingungen. Für diese Anwendung besonders gut geeignet sind Analysensysteme auf der Basis des S720. Durch sein spezielles Design erlaubt der NDIR-Gasanalysator S720 eine Summenmessung von CO und CO2 mit nur einem IR-Modul bei einem Messbereich von 0 - 50 ppm. Sein druckfest gekapseltes Gehäuse und die funktionale, wartungsarme Gasaufbereitung bieten ein hohes Maß an Sicherheit, wie es für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 erforderlich ist. Unsere Lösung:

  • NDIR-Gasanalysator S700
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Schwefelsäureproduktion nach dem Kontaktverfahren 

 

 
 

Schwefelsäure gehört zu den wichtigsten Grundchemikalien. Bei ihrer Herstellung nach dem Kontaktverfahren wird SO2 katalytisch zu SO3 umgesetzt. Die SO2-Konzentrationen im Prozess liegen im höheren Vol%-Bereich. Ihre kontinuierliche Überwachung erfolgt fotometrisch  mit dem GMS800 bei Raumtemperatur oder mit dem MCS300P bei höheren Temperaturen. Die bei diesem Prozess auftretenden Emissionen können mit SICK Messtechnik überwacht werden. Unsere Lösung:

  • SO2-Messung: NDIR-Analysator GMS800 oder Analysator MCS300P
  • Emissionsüberwachung: Analysensysteme MKAS
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Produktion von Acrylsäure 

 

 
 

Methylacrylat wird zur Herstellung von Absorbern gebraucht und ist ein Vorprodukt von Polymeren. Als Zwischenprodukt bei der Acrylsäureherstellung entsteht Acrolein. Zur Prozessoptimierung wird dessen Konzentrationsverlauf mit einem Gasanalysator kontrolliert. Unsere Lösung:

  • NDIR-Gasanalysator S700
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Produktion von Methylcellulose 

 

 
 

Haupteinsatzgebiet von Methylcellulose ist die Verwendung als Kleister, jedoch dient sie in der Nahrungsmittelindustrie in einer Vielzahl von Anwendungen u. a. als Verdickungsmittel und Stabilisator. Auch bei der Herstellung von Methylcellulose werden die Produktionsprozesse z.B. durch die Messung der Chlormethan- und Dimethylether-Konzentrationen kontinuierlich überwacht. Unsere Lösung:

  • Mehrkomponenten-Analysator MCS300P
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
SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Strasse 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche