sick.com
>
DE
>
Home
>
Public Relations
>
Pressemeldungen
|
|
|
Print
Anmelden
Home
>
Public Relations
>
Pressemeldungen
Modulare Sicherheits-Automation: Einmalig leicht, vielfach flexibel
Page Header
Show Page Header
Hide Date
Hide Subtitle
Hide Leadtext
2008-11-01
Waldkirch, im November 2008
Migrationsfähigkeit, einfache Hardware-Auswahl, intuitiver Logikeditor und schnelle Auswahl von Funktionsblöcken sowie Betriebsbereitschaft innerhalb von Minuten – das alles bietet die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft. Immer nur mit dem geringst notwendigen Platzbedarf wächst die modulare Hardware-Plattform der Steuerung Modul um Modul mit der Applikation – bis in die höchste Sicherheitsstufe. Ob CANopen, PROFIBUS-DP, DeviceNet, EtherNet IP, Ethernet TCP/IP Modbus TCP oder ProfiNet I/O – die Integration in alle gängigen Netzwerke und die damit verbundene, bidirektionale Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren, Steuerungen und Leitebene macht Flexi Soft besonders für kleine bis mittlere Maschinengrößen interessant. Wer es nicht glaubt, sollte sich auf der Internetseite www.sens-control.com informieren, sich unbedingt vom Starter Kit überzeugen lassen – und ein Navigationsgerät gewinnen!
Content Block 01
Show Content Element
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Migrationsfähigkeit, einfache Hardware-Auswahl, intuitiver Logikeditor und schnelle Auswahl von Funktionsblöcken sowie Betriebsbereitschaft innerhalb von Minuten – das alles bietet die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft. Immer nur mit dem geringst notwendigen Platzbedarf wächst die modulare Hardware-Plattform der Steuerung Modul um Modul mit der Applikation – bis in die höchste Sicherheitsstufe. Ob CANopen, PROFIBUS-DP, DeviceNet, EtherNet IP, Ethernet TCP/IP Modbus TCP oder ProfiNet I/O – die Integration in alle gängigen Netzwerke und die damit verbundene, bidirektionale Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren, Steuerungen und Leitebene macht Flexi Soft besonders für kleine bis mittlere Maschinengrößen interessant. Wer es nicht glaubt, sollte sich auf der Internetseite www.sens-control.com informieren, sich unbedingt vom Starter Kit überzeugen lassen – und ein Navigationsgerät gewinnen!
Mit Flexi Soft ist der Entwurf von sicheren Systemlösungen einmalig leicht und vielfach flexibel – zumal sich die Flexi Soft durch ihre Skalierbarkeit an die Anforderungen vielfältiger Sicherheitsapplikationen effizient anpassen lässt.
Sensoren, Aktoren und Steuerung grafisch verdrahten
Basismodul der Sicherheitssteuerung ist die CPU. Ihre Konfiguration erfolgt über eine besonders intuitiv aufgebaute Oberfläche in der Konfigurationssoftware. Die erforderlichen Sensoren und Aktoren können einfach auf die zuvor ausgewählten Flexi-Soft-Module im Drag & Drop-Prinzip „verdrahtet“ und parametriert werden. Der Logikeditor bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Funktionsblöcken, mit welchen auch sehr komplexe Verknüpfungen realisiert und transparent dargestellt werden können. Die komplette Konfiguration wird auf einem separaten Systemstecker abgelegt, der im Stil einer Steckblockklemme in das Hauptmodul der Steuerung gesteckt wird. Da über diesen Stecker gleichzeitig die Spannungsversorgung geführt wird, kann ein möglicher Gerätetausch mit nur geringem Verdrahtungsaufwand realisiert werden – was für eine höchstmögliche Systemverfügbarkeit sorgt.
12 bis zu 144 Ein-/Ausgänge sind möglich
Die Flexi Soft CPU, optional auch mit zwei integrierten EFI-Schnittstellen, ist auf den Anschluss von 12 Flexi-Soft-Modulen ausgelegt, womit die Systemgrenze auf 96 Eingänge und 48 Ausgänge gesetzt ist. Die Granularität von Flexi Soft führt so zu maßgeschneiderten Sicherheitslösungen ohne unnötigen Ballast in Form von überzähligen Ein- und Ausgängen. Durch den integrierten Modulbus, der ohne Backplain auskommt, werden die Module mit Spannung versorgt und gleichzeitig an den Datenbus der Steuerung angeschlossen. Zur Verfügung stehen Eingangs- und Ein-/ Ausgangserweiterungen, Relaismodule sowie Gateways zur Integration in die Standardsteuerung.
EFI – erweiterte Sensorfunktionalitäten
Beim Einsatz intelligenter Sicherheitssensoren von SICK wie beispielsweise der Sicherheits-Laserscanner S300 und S3000 oder der Sicherheits-Lichtvorhänge C4000 kann sich der Anwender optional für Hauptmodul mit EFI-Schnittstelle (Enhanced Function Interface) entscheiden. In diesem Fall kommunizieren die berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen direkt mit der Steuerung – lediglich zur Ausgabe von Abschaltsignalen wird ein Ein-/ Ausgangserweiterungs-Modul benötigt, an das verschiedenste Aktoren wie Antriebe, Magnetventile, Stellglieder oder Signalanzeigen angeschlossen werden können.
Erweiterungsmodule offen für vielfältige Sicherheitssensoren
Eingangsseitig erlauben die Erweiterungsmodule die Einbindung zahlreicher unterschiedlicher Sicherheitssensoren. Hierunter fällt nahezu das gesamte Sensorportfolio von SICK – also Sicherheitsschalter und -zuhaltungen, Sicherheitspositions- und
-scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter und Sicherheitsbediengeräte sowie nahezu alle berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen wie Laserscanner, Kamerasysteme, Lichtvorhänge sowie Ein- und Mehrstrahl-Lichtschranken. Hinzu kommt die Möglichkeit, auch Sicherheitssensoren anderer Hersteller zu integrieren, z. B. Schaltmatten oder Zweihandsteuerungen und natürlich Not-Aus-Kreise.
Ethernet-Kommunikation ermöglicht durchgängige Diagnose
Je nach Aufgabenstellung kann Flexi Soft mit oder ohne Netzwerkintegration betrieben werden. Im erstgenannten Fall werden alle Module mit einer bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle ausgestattet. Diese Möglichkeit der Datenübertragung bietet vielfältige Zusatznutzen, u. a. die durchgängige Diagnose aller Steuerungs-Sensorfunktionen und das Prozessabbild. Neben den typischen Prozess- und Diagnosedaten, die vom Flexi-Soft-System über die entsprechende Feldbusanbindung einer übergeordnete Steuerung zur Verfügung gestellt werden, können auch Befehle von einer Steuerung im Flexi-Soft-Logikeditor verarbeitet werden.
Informationen und Gewinnmöglichkeiten unter www.sens-control.com!
Rechtzeitig zur Messe SPSS/IPC/DRIVES in Nürnberg hat SICK unter www.sens-control.com umfangreiche Informationen bereitgestellt. Darüber hinaus können Interessierte und potenzielle Anwender die Vorteile der sicheren Kleinsteuerung erleben. Als Besucher der Website kann man die kostenlose Vollversion der Konfigurations-Software herunterladen und anfangen, eigene Steuerungslösungen zu kreieren. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Flexi Soft Starter Kit mit Steuerungsmodulen, einem vorkonfigurierten Systemstecker, einem Reed-Schalter und einem Not-Halt-Taster zu bestellen. Jetzt müssen nur noch die einzelnen Sensoren anhand der Beschriftung verdrahtet werden – und schon kann man die Flexi Soft testen. Einfacher kann man die Möglichkeiten der Flexi Soft nicht entdecken. Und wer schonmal auf www.sens-control.com ist, kann auch gleich beim Flexi-Soft-Gewinnspiel mitmachen und ein Navigationsgerät der Marke TomTom gewinnen.
Web Part Container
Content Block 02
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 03
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 04
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 05
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 06
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 07
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 08
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 09
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 10
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Download
Download
Flexisoft
Druckansicht
Seite weiterempfehlen
Impressum
AGB
Nutzungsbedingungen
© 2012 SICK AG Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Partner Portal
Sick Weltweit
Suche
Sitemap
Kontakt
EN
EN
DE
Home
Produkte
Lösungen
Service & Support
Über SICK
Public Relations
Jobs & Karriere
Produktneuheiten
Produktsortiment
Branchen
Aufgabenstellungen
Solutions Tour
Dienstleistungen
Finder
Software
Support
Training & Education
Firmenphilosophie
Management
Investor Relations
Forschung & Entwicklung
Geschichte
Messen
Einkauf
Kundenmagazin
Umweltschutz
Pressemeldungen
Pressearchiv
Events
Auszubildende
Studierende
Direkteinsteiger
Professionals
Benefits
Standorte
Bewerbung
News
Pressemeldungen
Pressearchiv
Events
sick.com
>
DE
>
Home
>
Public Relations
>
Pressemeldungen