Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Vorstandswechsel bei der Maihak AG in Hamburg - Turnaround geschafft – 100 Arbeitsplätze gesichert 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-03-06 

Hamburg/Waldkirch, 06.03.2009   
Neuer Vorstand bei der Maihak AG: heute hat Joachim Leins (52) die Führung übernommen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Bernd Cordes (52) an, der die erfolgreiche Restrukturierung des Hamburger Traditions-unternehmens im vergangenen Jahr geleitet hatte. Die Maihak AG gehört zum SICK-Konzern und stellt Geräte für die Gasanalyse in Industrieunternehmen her. Nach schwierigen Jahren und einer umfangreichen Reorganisation ist die Maihak AG 2008 wieder profitabel und hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Joachim Leins war bisher Geschäftsführer der SICK IBEO GmbH in Hamburg. Der Wirtschaftsingenieur übernimmt bei der Maihak AG die Verantwortung für rund 100 Arbeitsplätze. Er soll die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiterführen und insbesondere die Vernetzung mit dem SICK-Konzern vorantreiben.

Die Maihak AG gehört seit 2000 zum SICK-Konzern. Das vergangene Jahr stand im Zeichen einer umfangreichen Reorganisation. „Ziel dieses Projektes war es, Lieferfähigkeit und Qualität zu erhöhen und unsere Kernkompetenz, die Gasanalyse, wieder in den Fokus unserer Arbeit zu rücken“, so Dr. Cordes. Im Rahmen der Reorganisation wurden mehrere Geschäftsfelder verkauft oder verlagert. Außerdem wurde die Produktion umfassend umgebaut und modernisiert. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Maihak AG nach mehreren verlustreichen Jahren 2008 wieder ein positives Ergebnis erreicht hat. Rund 100 Arbeitsplätze konnten so gesichert werden.

Der scheidende Vorstand Dr. Bernd Cordes wird seinen Nachfolger Joachim Leins in den nächsten Wochen einarbeiten und seinen Posten nach der Hauptversammlung im Mai abgeben. Er wird neue Aufgaben innerhalb des SICK-Konzerns übernehmen.

Joachim Leins wird bis zur Regelung seiner Nachfolge die Geschäfte der SICK IBEO GmbH weiterführen.

Die SICK AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau beschäftigt weltweit über 5.000 Mitarbeiter und erzielte 2007 einen Konzernumsatz von 707,5 Mio. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 (7681) 202 - 3873.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02