Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Yokogawa Europe B.V. und SICK MAIHAK GmbH unterzeichnen Kooperationsvertrag für Prozess-Messtechnik 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-05-26 

Mai 2009   
Yokogawa Europe B.V. und SICK MAIHAK GmbH schließen eine gegenseitige Distributoren-Vereinbarung für Produkte im Bereich der Prozessanalytik. Dies wurde auf der ACHEMA 2009 bekannt gegeben. Beide Unternehmen hoben hervor, dass diese Kooperation die Position beider Geschäftspartner im internationalen Projektgeschäft stärken wird, da sich die jeweiligen Produktangebote weitgehend ergänzen.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Antoon van Osch, verantwortlich für Global & European Alliances bei Yokogawa Europa, erklärte, dass mit der Einbindung der Analysengeräte von SICK das Leistungsangebot von Yokogawa weiter ausbaut wird: schlüsselfertige Automatisierungslösungen aus einer Hand für die Prozessindustrie. Ferner wies Dr. Michael Markus, Leiter Business Unit Analyzers von SICK, darauf hin, dass durch die Zusammenarbeit mit Yokogawa die eigene Produktlinie durch spezifisches Produkt-, Applikations- und System-Know-how ergänzt wird, was die Marktposition von SICK als Komplettanbieter für Messlösungen in der Prozessanalyse unterstreicht.

Yokogawa Electric Corporation wurde 1915 gegründet und ist seit mehr als 90 Jahren mit Mess- und Regeltechnik sowie Informationssystemen weltweit  bekannt und beliefert die Industrie mit Spitzen-Produkten und Dienstleistungen. Als Marktführer in der industriellen Automatisierung und Prozesskontrolle bietet Yokogawa ein umfangreiches Lösungsprogramm inkl. der Feldgerätetechnik. Hierzu gehören Druck- und Differenzdruck-Transmitter, Durchflussmessgeräte und Analysatoren, ebenso wie Produktions-Leitsysteme mit integrierten Software-Lösungen. Dieses Leistungsportfolio ermöglicht eine umfassende Kundenunterstützung über den gesamten “plant life cycle” – von der Planung und der Installation über den Betrieb bis zur Wartung – für Industrieanwendungen im Bereich Erdöl, Petrochemie, Stahl & Eisen, Pharma, Nahrungs- und Genussmittel und Energieerzeugung.  Yokogawa Europe B.V. mit Sitz in Amersfoort, Niederlande, ist die Europäische Zentrale des japanischen Unternehmens Yokogawa Electric Corporation mit Hauptsitz in Tokio.

SICK gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. SICK ist Technologie- und Marktführer in der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation. Im Segment  Prozessautomation liefert SICK u.a. Messgeräte und Systeme sowie kundenspezifische Lösungen für die Gasanalyse, Staubmessung, Durchflussmessung, Wasser- und Flüssigkeitsanalyse. Die Produktpalette und die Lösungskompetenz umfasst Prozessapplikationen in Branchen wie Energieerzeugung, Müllverbrennung, Zementherstellung, Chemie und Petrochemie, Erdgas, Stahl & Eisen, Papier & Zellstoff. Die SICK MAIHAK GmbH mit Stammsitz  Waldkirch i. Br., Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der deutschen SICK AG.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02