Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Pegelsonde LFH bestimmt Füllstand mit Tiefblick 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-11-24 

Waldkirch, November 2009   
Die Anforderungen an Füllstandmessungen in Flüssigkeiten sind in vielen Anwendungen sehr komplex. So stellen beispielsweise die Anwesenheit von Schäumen oder Staub, die individuelle Einbausituation oder spezifische Eigenschaften der zu überwachenden Flüssigkeit besondere Anforderungen dar. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Kundenanlagen sicher erfüllen zu können, ist ein angepasstes Portfolio von Sensoren mit unterschiedlichen Technologien zur Füllstandmessung notwendig.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Konsequenterweise erweitert SICK mit der Pegelsonde LFH das Angebot an robusten und universellen Füllstandsensoren. Bei der Pegelsonde LFH handelt es sich um einen Druckmessumformer, der an seinem Anschlusskabel bis zur gewünschten Tiefe in die zu überwachende Flüssigkeit eingetaucht wird. Durch Messung des hydrostatischen Drucks der Flüssigkeit wird der Füllstand bestimmt.
Die präzise Messtechnologie ist in einem robusten Edelstahlgehäuse integriert. Mit Kabellängen bis 100m und Optionen wie Temperaturmessung, Überspannungsschutz oder Anschlusskabel mit hochbeständiger FEP-Ummantelung erschließt die Pegelsonde LFH einen sehr weiten Einsatzbereich.

Besondere Stärken entfaltet der Sensor in Anwendungen mit großen Höhen, starker Schaumbildung oder in sehr schwierigen Einbausituationen.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02