Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

FlexiLink: Sichere Steuerung sicher vernetzen - Für flexible Maschinenkonzepte und verkettete Anlagen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-04-26 

Waldkirch, April 2010   
Insbesondere in der Praxis modularer Anlagenkonzepte zeigt sich: eine Sicherheitssteuerung FlexiSoft kommt selten alleine. Und da das so ist, hat SICK eine Lösung zur sicheren Steuerungs-Vernetzung entwickelt: FlexiLink.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

FlexiLink bildet den modularen Aufbau von Maschinen konsequent ab. Verschiedene Maschinenmodule werden häufig erst beim Anwender zusammengestellt, oder nach einiger Laufzeit später beim Anwender ergänzt. Das Sicherheitskonzept spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sowohl die Absicherung des einzelnen Moduls als auch die gesamte Maschinenkonstellation berücksichtigt werden muss. Hier setzt FlexiLink an. Mittels Erkennung und Parametrierung von nicht vorhandenen aber bereits vorgefertigten Anlagenteilen ist es möglich, dieses Konzept umzusetzen. Durch Erkennung und Parametrierung vor Ort können spätere Maschinen- und Anlagenteile ohne neue Inbetriebnahme der Maschine zusammengefügt oder ergänzt werden.

Intuitive Erweiterung sicherer Steuerungsstrukturen

FlexiLink von SICK ist eine neue Funktionalität von FlexiSoft, mit dem bis zu vier FlexiSoft-Sicherheitssteuerung funktionsgerecht und flexibel miteinander vernetzt werden können. Die Anbindung erfolgt über eine sichere SICK-Geräteschnittstelle, EFI genannt (Enhanced Function Interface). Über sie tauschen die angeschlossenen bzw. vernetzten Geräte ihre sicherheitsrelevanten Signale direkt - d.h. ohne Zusatzmodul – aus. Im FlexiLink-Verbund können die Stationen je bis zu 52 bit übertragen.

Der Aufbau eines sicheren FlexiSoft-Netzwerks mit FlexiLink ist auf einfache Weise möglich. Das Hinzufügen neuer Stationen einschließlich der Definition von Default-Prozessabbildern für optionale Stationen wie auch die Verwalten und die Diagnose des gesamten Verbundes erfolgt mit Hilfe des bekannten Parametriertools FlexiSoft-Designer. Der Anwender kennt also die Bedienoberfläche und ihr look & feel. Das gesamte FlexiLink-Netzwerk lässt sich bei Bedarf mit entsprechenden FlexiSoft-Gateways in alle gängigen Feldbussysteme integrieren.

Für modulare, erweiterungsfähige und verkettete Anlagen

FlexiLink ermöglicht überall dort die Integration von FlexiSoft-Sicherheitssteuerungen in ein Netzwerk, wo Anlagen migrationsfähig konzipiert sind und Maschinenmodule interagieren oder miteinander verkettet sind. Intralogistische Anlagen und Verpackungslinien sind nur zwei Beispiele für Einsatzbereiche, in denen Maschinenbauer und Endanwender von den sicherheits- und betriebstechnischen Vorteilen der Vernetzung mit FlexiLink profitieren können.

 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche