Mein Grundstudium im Bereich „Internationales Projekt Engineering“ habe ich an der Dualen Hochschule in Mosbach in Kooperation mit dem High Tech Unternehmen der SICK AG in Waldkirch absolviert. Nun schließe ich den Bachelor of Engineering mit 2 Semestern an der University of Technology und einer 2 monatigen Praxisphase in der australischen Tochtergesellschaft in Sydney ab.
Nach erfolgreicher Bewerbung an der UTS, Zustimmung des Ausbildungsunternehmens und intensiver Vorbereitung konnte es im Juli 2011 endlich losgehen. Als ich nach 22 Stunden Flug endlich in Sydney ankam, wurde ich von meiner Gastfamilie abgeholt, die SICK Australia für die ersten Wochen organisiert hatte. Dies machte es einfach, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, die Kultur aus erster Hand zu erleben und vor allem hat sich eine sehr gute Freundschaft entwickelt.
Nach der Orientierungsphase in der Gastfamilie bin ich dann in das zentraler gelegene Studentenwohnheim direkt auf dem Campus eingezogen. Eine super Entscheidung, denn dort habe ich nicht nur von den zahlreichen Barbecues, Feten und Events (Karneval, Fußballturniere, Gerichte aus aller Welt) profitiert, sondern vor allem Freundschaften mit Studenten aus der ganzen Welt geknüpft. Bei so vielen verschiedenen Kulturen muss man dann schon manchmal schmunzeln, z.B. wenn der chinesische Flatmate Nutella auf sein Knoblauchbrot schmiert.
Der erste Eindruck der Australier war sehr positiv: Offen, freundlich und hilfsbereit. Und dieser Eindruck hat sich bis jetzt nicht geändert. In Bars oder in der Uni Leute kennen zu lernen ist so einfach wie an keinem anderen Ort der Welt und der lässige, kumpelhafte Umgang miteinander wird schon an der alltäglichen Anrede „mate“ („how are ya mate“ oder „no worries mate“), die sogar Verwendung unter Politikern oder Firmenchefs genutzt wird, deutlich.
Christmas and New Years Eve in Australia
In der Adventszeit hat der Sommer in Sydney schon begonnen und es gibt lauwarme Nächte. Die Bäume in der Stadt werden mit Lichterketten geschmückt und zu Hause stellen die Australier Plastikbäumchen auf. Viele Hauser werden auch von außen dekoriert und es findet ein regelrechter Wettbewerb statt.
An dem Wochenende vor Weihnachten findet das Event „Carols in the Domain“ statt. In einem großen Park kommen über 40000 Menschen zusammen, um bei Picknick, Kerzenschein und Blick auf die Skyline von Sydney Weihnachtslieder zu singen.
Trotzt der ganzen Dekorationen fällt es dem Europäer aufgrund des warmen Wetters ein wenig schwer in Weihnachtsstimmung zu kommen. Skurril ist es auch, am 1. Weihnachtstag die Leute mit Weihnachtsmützen am Strand zu beobachten.
An Silvester schaut die ganze Welt auf Sydney, wo die Leute (abgesehen von Neuseeland) als erstes ins neue Jahr feiern. Ein riesiges spektakuläres Feuerwerk ist am Himmel über dem Opera House zu beobachten. Dass sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn man sich schon früh morgens einen Platz sichern muss.
Viele GrüßeEuer Lukas Hochrath