Pedelecs (Pedal Electric Cycles) sind Hybrid-Elektroräder, bei denen der Motor unterstützend wirkt. Anders als beim Mofa muss der Fahrer also in die Pedale treten, damit der Motor Leistung abgibt. Die Fahrt bleibt also eine sportliche Herausforderung, aber sie ist vor allem bergauf weniger anstrengend.
Da die Pedelecs nicht schneller fahren als 25 km/h, sind sie in Deutschland führerscheinfrei. Der durchschnittliche Energieverbrauch des Elektromotors liegt bei etwa einer Kilowattstunde pro 100 Kilometer. Gleich viel Energie verbraucht beispielsweise eine Kaffeemaschine bei einem Kochvorgang oder eine mehrminütige warme Dusche. Die Elektroräder sind mit einem abnehmbaren Akku ausgestattet, der an einer Ladestation aufgeladen wird. Eine Akkuladung reicht für bis zu 60 Kilometer, sofern der Fahrer nicht permanent mit maximaler Unterstützung unterwegs ist.
SICK-Mitarbeiter in Waldkirch und Reute können die Pedelecs jeweils vier Wochen lang für den privaten Gebrauch ausleihen. An den Fahrradständern in Waldkirch und Reute wurden dafür extra Pedelec-Unterstellmöglichkeiten mitsamt Aufladestation geschaffen.