L'importance de la vérification des contours dans l'entreposage moderne

18 avr. 2024

La forme du succès et le rôle crucial de la vérification des contours dans l'optimisation des opérations d'entreposage

La vérification des contours en logistique fait référence au processus d'identification et de vérification précise des formes ou des contours des produits au sein de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les opérations des entrepôts et des centres de distribution. Cette technologie implique l'utilisation de systèmes d'imagerie, de capteurs et d'algorithmes avancés pour analyser les caractéristiques physiques des articles et s'assurer qu'ils correspondent aux critères spécifiés en matière de forme et de dimension. Pourquoi est-ce important ? L'objectif premier de la vérification des contours est d'améliorer l'efficacité, la précision et les performances globales des processus de logistique et d'entreposage. Et qui ne voudrait pas de cela dans ses opérations ?

Dans cet article, nous examinons le rôle crucial que joue la vérification des contours dans l'optimisation des opérations d'entreposage et la façon dont les capteurs SICK peuvent vous aider à surmonter les défis courants associés à cette application.

 

La précision dans la gestion des stocks pour optimiser le stockage et améliorer le tri

La vérification des contours permet de garantir la précision de la mesure et de l'identification des articles en fonction de leur forme ou de leur contour. Ceci est particulièrement important pour les produits qui peuvent avoir des formes ou des dimensions irrégulières. Des données d'inventaire précises sont essentielles pour une gestion efficace des entrepôts et pour éviter les erreurs dans l'exécution des commandes. Les entrepôts peuvent ainsi optimiser l'espace de stockage.

La collecte de données de base à partir de ces systèmes permet de mesurer avec précision les volumes, de vérifier les contours et de contrôler la qualité des marchandises entrantes. Les marchandises entrantes sont ensuite mieux triées pour optimiser le stockage, lorsque ces systèmes sont utilisés en combinaison avec des systèmes d'identification automatique et de pesage. Que ce soit lors de la réception, du stockage ou de l'exécution des commandes, l'identification et le tri précis des articles sur la base de leurs contours garantissent que les bons produits se trouvent au bon endroit et au bon moment.

De nombreux entrepôts utilisent des systèmes de manutention automatisés. Ce niveau de précision permet de prévenir les temps d'arrêt dans les entrepôts automatisés causés par des marchandises endommagées sur les convoyeurs ou les systèmes de manutention. La vérification des contours permet à ces systèmes de reconnaître et de manipuler les articles en fonction de leur forme, ce qui rationalise le processus d'automatisation. Cela contribue à une exécution plus rapide et plus efficace des commandes.

La solution la mieux adaptée à cette application est le VMS4400 de SICK avec la variante « Vérification de contour ». Il s'agit d'un système de suivi et de traçage idéal pour les applications difficiles dans le domaine de la mesure dynamique sans contact, ainsi que pour la détermination de la position et la détection de la déformation d'objets sur une large gamme de systèmes de convoyage.

En cas d'utilisation d'un système certifié, les données dimensionnelles des objets peuvent être utilisées à des fins de facturation. La variante du système pour le contrôle des déformations détecte même les plus petites déformations sur l'une des six faces des objets cubiques et constitue un outil de contrôle parfait pour vérifier les objets lors de l'entrée et du stockage des marchandises. La variante du système de vérification des contours permet de détecter les plus petites déformations sur l'une des six faces des objets cubiques.

Défis courants de la vérification des contours

Identification des formes irrégulières et de la variabilité des produits

De nombreux produits ont des formes irrégulières ou des dimensions qui peuvent varier de manière significative. Les produits ont souvent des formes irrégulières ou des contours variables, ce qui rend difficile la mise au point d'un système unique de vérification des contours. La gestion de la variabilité des formes des produits nécessite une technologie et des algorithmes sophistiqués.

La vérification des contours permet aux systèmes logistiques d'identifier et de classer les articles en fonction de leurs contours uniques, garantissant ainsi une manipulation et un stockage précis.

Optimisation du stockage et de la préparation des commandes

En reconnaissant précisément les contours des produits, les entrepôts peuvent optimiser l'espace de stockage et améliorer la précision de la préparation des commandes. Cela permet de réduire les erreurs, de minimiser le risque de marchandises endommagées et d'améliorer la vitesse globale des processus d'exécution.

Il est essentiel d'obtenir une grande exactitude et une grande précision dans la vérification des contours. Même de petites erreurs de mesure ou d'identification peuvent entraîner des problèmes importants, tels que des enregistrements d'inventaire incorrects, des articles mal placés ou des erreurs dans les systèmes de manutention automatisés.

Systèmes de manutention automatisés

La vérification des contours joue un rôle crucial dans les systèmes de manutention automatisés, tels que les robots préparateurs de commandes et les convoyeurs. Ces systèmes utilisent les informations sur les contours pour saisir, déplacer et trier les articles de manière efficace, contribuant ainsi à l'automatisation des opérations logistiques.

Les conditions environnementales, telles qu'un faible éclairage ou des environnements poussiéreux, peuvent avoir un impact sur les performances des systèmes de vérification des contours. Garantir des performances solides dans diverses conditions environnementales est un défi qu'il convient de relever.

Contrôle de la qualité pour réduire les erreurs et les retours

Cette technologie joue un rôle essentiel dans les processus de contrôle de la qualité en garantissant que les produits répondent aux exigences de forme et de taille spécifiées. Elle permet d'éviter l'expédition d'articles défectueux ou de taille incorrecte, contribuant ainsi à la satisfaction des clients et au respect des normes industrielles.

Une vérification précise des contours permet de minimiser les erreurs dans l'exécution des commandes, réduisant ainsi la probabilité d'envoyer les mauvais produits aux clients. Cela permet de réduire le taux de retour et d'améliorer la confiance et la satisfaction des clients.

Intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS)

Dans les environnements dynamiques des entrepôts, le traitement en temps réel est essentiel pour une prise de décision rapide et des réponses opportunes. Les systèmes de vérification des contours doivent fonctionner rapidement pour suivre le rythme des activités dans l'entrepôt, telles que la préparation et le tri des commandes.

La mise en œuvre de systèmes de vérification des contours peut nécessiter une intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt et d'automatisation existants. Assurer une intégration transparente peut s'avérer complexe et nécessiter l'adaptation ou la mise à niveau de l'infrastructure technologique actuelle.

Les systèmes de vérification des contours sont souvent intégrés aux systèmes de gestion d'entrepôt pour fournir des données en temps réel sur les niveaux de stock, la précision de l'emplacement et l'état des commandes. Cette intégration améliore la visibilité globale et la gestion des opérations de l'entrepôt.

La mise en œuvre d'une technologie avancée de vérification des contours peut s'avérer coûteuse. Cela comprend le coût d'acquisition du matériel et des logiciels nécessaires, ainsi que la formation du personnel. Les petits entrepôts peuvent avoir du mal à justifier l'investissement. Toutefois, le retour sur investissement est perceptible lorsque les opérations sont rationalisées et plus efficaces.

Adaptabilité à divers catalogues de produits

L'introduction de nouveaux produits aux contours différents peut nécessiter des ajustements ou des mises à jour du système de vérification des contours. Veiller à ce que le système puisse s'adapter aux modifications du catalogue de produits est un défi permanent.

Les systèmes de vérification des contours sont conçus pour s'adapter à une large gamme de formes et de tailles de produits. Cette flexibilité permet aux entrepôts de gérer des catalogues de produits variés sans avoir à procéder à des reprogrammations ou à des ajustements importants.

Dans l'ensemble, la vérification des contours en logistique contribue à accroître l'efficacité, la rentabilité et la précision de la gestion des stocks. À mesure que la technologie progresse, l'application de la vérification des contours est susceptible de jouer un rôle de plus en plus important dans la définition de l'avenir de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

EDEKA optimise la réception des marchandises avec l'aide de SICK

En lire plus

Qu'est-ce que la logistique entrante ? Et comment faire pour bien faire ?

En lire plus

Automatiser son entrepôt à grande échelle avec des AMR : les étapes à suivre

En lire plus

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à contacter nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous