Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Solutions > Industries > Sûreté des bâtiments
Print

Sûreté de A à Z 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Show Subtitle 
Hide Leadtext 

Solutions de capteurs sur mesure 
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
Show Subtitle 
Hide Image 
 

De la planification à la réalisation, SICK est votre partenaire dès l'origine 

Protéger vos valeurs, surveiller vos locaux et espaces, gérer l'information. 

 
 

Assurer la sécurité, la protection et le contrôle des bâtiments et installations est un impératif pour vous. Nous vous proposons des solutions diverses et efficaces pour gérer et protéger vos biens.

SICK, votre partenaire dans le monde entier :

En sûreté, la partie se joue au niveau mondial. C'est pour cela que SICK est présent dans le monde entier. Nous sommes un partenaire indépendant, partout à vos côtés et toujours disponible.

Plus tôt vous nous consultez, plus nos conseils sont efficaces pour vous assister dans la conception et la mise en oeuvre de votre projet. Avec nos offres de formation, nous vous apportons les connaissances produit nécessaires pour des solutions certifiées et performantes.

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Surveillance de périmètre / clôture / mur 

 

 
 

Description et avantages

Dans le domaine de la sûreté, on distingue deux types d'application pour les périmètres, clôtures et murs : la surveillance de zone et la détermination de position.

Pour la surveillance de zone, un logiciel intégré dans le capteur gère tous les champs de surveillance. Le système assure automatiquement la « surveillance » des zones, c'est-à-dire qu'une sortie TOR est activée en cas d'intrusion dans un champ, ce qui déclenche une alarme. Ce dispositif
fonctionne également avec des objets, qu'ils se déplacent ou non. Pour la détermination de positionnement, les mesures sont traitées par le capteur.

Ainsi, les appareils sont paramétrés pour que les petits animaux, les intempéries ou les passants ne déclenchent pas d'alarmes non-désirées. En outre, un élément important est pris en compte : la protection de la vie privée. En effet, contrairement à d'autres équipements de protection, les capteurs SICK n'enregistrent que des contours, pas des photos réelles. Cela signifie que l'on peut savoir que quelqu'un est présent dans la zone surveillée, mais pas de qui il s'agit.

Scrutateurs laser

  • Compliquer le franchissement non détecté d'une zone
  • Détecter des événements à la limite d'une zone
  • Sécuriser une clôture, une étendue
  • Sécuriser et/ou surveiller des accès
  • Empêcher l'accès par dessous (montage à l'horizontale ou en diagonale)
  • Grande surface de surveillance
  • Possibilité de mémoriser des contours environnants comme référentiel
  • Pas de perturbation par l'éclairage ambiant
  • Désensibilisation possible des obstacles fixes (par ex. structures murales)

Produits recommandés : LMS111 | LMS5xx outdoor | LD-MRS | LD-LRS outdoor | LMS13x

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Surveillance des espaces ouverts 

 

 
 

Description et avantages
Lors de la surveillance des espaces ouverts, les
scrutateurs laser SICK sont généralement montés à l'horizontale. En cas de besoin, il est possible de définir plusieurs zones de détection pour chaque scrutateur (fonction standard). Les accès et les zones de passage peuvent être ignorés, ce qui permet une circulation normale du public.
Une alarme est active par zone de détection définie. Les dysfonctionnements liés à des conditions ambiantes défavorables sont éliminés directement par le scrutateur, ce qui garantit un taux réduit d'alarme non-souhaitée. Grâce à ces alarmes affectées par zone, il est possible de surveiller un secteur choisi et de piloter les caméras existantes. Ce système présente l'avantage d'afficher les images sur les moniteurs en fonction des événements, et ainsi de soulager nettement le personnel de surveillance.

La forme paramétrable des zones à surveiller et la
simplicité d'installation des appareils sur le bâtiment
constituent des atouts supplémentaires.

Scrutateurs laser

  • Surveillance en temps réel jusqu'à 360°
  • Délimitation précise possible
  • Pas de prise en compte des intrusions hors des zones de surveillance définies
  • Désactivation de certaines zones possible
  • Adaptation simple aux changements de conditions de surveillance
  • Forme libre des zones de surveillance
  • Grande superficie couverte
  • Alarme et pilotage de dômes prépositionnés
  • Installation possible sur bâtiment sans zone aveugle

Produits recommandés : LMS111 LMS5xx outdoor | LD-LRS outdoor | LMS13x

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Protection de façades 

 

 
 

Description et avantages
Pour la surveillance de la façade, les scrutateurs laser sont généralement montés à la verticale. La taille des champs de surveillance et la possibilité de définir plusieurs scénarios (cf. exemple commutation jour/nuit) permettent de réduire le nombre d'appareils nécessaire, pour une protection tout aussi efficace qu'économique.

Le contour du sol ou la clôture du bâtiment sert de
référence. Le système vérifie en permanence sa présence (mesure de distance). Toute divergence par rapport à cette référence, par ex. à cause de mouvements du sol (excavation) dans le champ de surveillance ou de manipulations du scrutateur laser (démontage), déclenche un signal d'alarme.

Les scanners sont largement insensibles aux perturbations ambiantes telles que la pluie ou la neige. Le taux d'alarmes non-désirées est donc très faible, ce que confirme la certification du TÜV Süd.
Pour les plus petites surfaces, on peut aussi utiliser des rideaux de détection ou autres capteurs à détection 2D.

Scrutateurs laser

  • Grande surface de surveillance
  • Possibilité de mémoriser des contours environnants en référence
  • Impossibilité de creuser par dessous
  • Pas de perturbation par l'éclairage ambiant
  • Non prise en compte possible des obstacles fixes (par ex.structures murales)

Système de vision V200

  • Émetteur et récepteur dans un seul appareil
  • La forme conique du champ permet de juxtaposer des zones de surveillance au moyen des bandes réfléchissantes ou de surveiller des surfaces droites

Rideaux de détection

  • Faciles à intégrer dans les cadres de fenêtres
  • Pratiquement invisibles grâce à leur structure plate

Produits recommandés :

-Scrutateurs laser : LMS111LMS5xx outdoor | LMS13x,

-Systèmes de vision : V200 Work Station Extended,
-Rideaux de détection : MLG | SGS.

Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Protection du toit 

 

 
 

Description et avantages
Pour la surveillance des toits plats, les scrutateurs
laser de SICK sont généralement montés directement sur le bâtiment. Il n'est pas nécessaire de recourir à de coûteuses installations ou à des structures rapportées sur le toit.
Le champ de surveillance du système est placé à environ 30 cm au dessus du sol, pour détecter et signaler toute tentative d'intrusion en rampant dans la zone d'alarme. En outre, la limite du champ peut dépasser légèrement le rebord du toit, ce qui permet de détecter rapidement les échelles. La disposition des champs, le choix de la taille des objets à détecter et le temps de réaction réglable permettent d'éviter tout déclenchement "intempestif" de l'alarme par des animaux (oiseaux) ou des feuilles qui se déplacent dans le champ (fonction de filtrage).

Scrutateurs laser

  • Très difficile à contourner
  • Surveillance sans angle mort des coupoles de toit et lanterneaux
  • Signalisation rapide des tentatives d'intrusion
  • Surveillance de grandes superficies avec peu de capteurs
  • Adaptation simple et économique d'équipements existants
  • Faible coût d'installation et de câblage
  • Prévention des dégradations du bâtiment et des coûts consécutifs

Produits recommandés : LMS111 | LMS13x LMS5xx outdoor | LD-LRS outdoor

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Contrôle d'accès et surveillance de porte / portail 

 

 
 

Description et avantages
L'accès à une porte ou à un tourniquet peut être surveillé grâce à l'utilisation de cellule ou de systèmes qui reconnaissent un code spécial et autorisent l'accès de façon fiable. Pour cela, on utilise la technologie éprouvée de la lecture de codes à barres ou des technologies plus récentes telles que la RFID, en appliquant par exemple la norme ISO 14443 (cryptage spécial).


Les capteurs 2D et 3D tels que les barrières optoélectroniques, les rideaux de détection, les scrutateurs laser et les systèmes à caméra, offrent différentes possibilités de contrôle d'accès. Dès le choix du capteur, on décide si on veut être informé qu'une personne tente d'accéder à un endroit sans autorisation ou du nombre de personnes se trouvant dans une pièce pour contrôler des dispositifs parallèles tels que le chauffage, la climatisation ou la ventilation.

Scrutateurs laser

  • Montage facile, émetteur / récepteur dans un seul boîtier
  • Détection de position précise, y compris de plusieurs objets
  • Un paramétrage correct permet de s'affranchir des zones d'ombres dans la plupart des cas

Lecteurs de codes à barres

  • Technologie solide
  • Faible coût induit des cartes d'accès

Rideaux de détection

  • Système économique
  • Temps de réaction bref, détection rapide et sûre contre les intrusions

Barrières optoélectroniques

  • Montage facile
  • Robustes et très économiques

Produits recommandés :

-Scrutateurs laser : S100LMS111 | LMS12x| LMS13x,
-Lecteurs de codes à barres : ICR80x | CLV50x,
-Rideaux de détection : MLG | ELG,
-Barrières optoélectroniques : WS/WE | WT | W100 | V180-2.

Click to show / hide content block    Content Block 08
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Protection des oeuvres d'art 

 

 
 

Description et avantages
Il faut protéger les peintures et les sculptures contre le vandalisme, intentionnel ou non et contre le vol. Une détection non-désirée constitue un défi particulier pour les capteurs, car l'information de détection doit être envoyée sans priver les conservateurs, les amateurs d'art et autres personnes intéressées du plaisir des oeuvres.

Plus la protection est invisible, précise et fiable, mieux on peut satisfaire ce besoin sans négliger la sécurité. Les scrutateurs laser ont diverses utilisations : protection des tableaux / murs (à la verticale) ou des plafonds / sols (à l'horizontale). Pour des objets tels que les sculptures, bijoux, etc. placés dans des niches murales, les rideaux de détection ont fait leurs preuves. En détectant très rapidement l'intrusion, ils empêchent tout «vol » de l'objet surveillé. Contrairement à la protection des tableaux, en deux dimensions, les sculptures nécessitent une protection tridimensionnelle.
Pour cela, on peut également utiliser un système de vision télémétrique.

Scrutateurs laser

  • Systèmes certifiés
  • Installation simple et pratiquement invisible
  • Possibilité de raccorder des actionneurs (par ex. installation de signalisation) directement aux sorties

Capteurs de vision / Systèmes de vision

  • Protection à 360° en 3D
  • Adaptation à différents objets

Rideaux de détection

  • Détection très rapide d'une intrusion à proximité
  • Détection possible de très petits objets

Produits recommandés :

-Scrutateurs laser : LMS10x | LMS12x,
-Capteur de Vision : V200,

-Rideau de détection : SGS.
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
Cliquez pour voir l'animation

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search