Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > FAQ > Capteurs optiques standards > Le détecteur réflex à Elimination de Premier Plan (EPP)
Print

Le détecteur réflex à Elimination de Premier Plan (EPP) 
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
Ce type de détecteur est couramment utilisé dans les deux cas suivants :

  • Détection d'objets très sombres.
  • Détection d'un objet avec une surface complexe ex : métal strié ou inox lisse.


1. Principe de fonctionnement
2. Recommandations d'emploi

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

1. Principe de fonctionnement  

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Le capteur est constitué de manière identique au détecteur à élimination d'arrière plan.
Mais cette fois çi, le capteur détecte en permanence le fond et l’information de la présence d’un objet est donnée par la non-détection. La sortie est alors désactivée.
Le fonctionnement est donc similaire à celui d'une barrière réflex. Le rôle du réflecteur est joué par l'arrière plan

Si l'objet est très sombre et s'il absorbe 100% du faisceau lumineux, il est quand même détecté car l'arrière plan n'est plus vu par le détecteur.
Si l'objet possède une surface complexe (une voiture par exemple). Même si le faisceau n'est pas renvoyé vers le capteur, la sortie de commutation reste stable.

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

2. Recommandations d'emploi 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Pour que la détection soit fiable, il faut que les 2 récepteurs E1 et E2 soient illuminés en même temps par l'objet afin que la différence E1-E2 garde le même signe pendant le défilement. Il faut donc veiller à la mise en oeuvre des détecteurs.
La figure ci dessous vous indique le positionnement du détecteur en fonction du sens de défilement de l'objet à détecter.