La barrière réflex polarisée se compose d'un seul capteur (exemple WL24). La lumière émise est envoyée par un réflecteur, réceptionnée et analysée par l'appareil. L’interruption du trajet optique, c’est à dire l’absence de réflexion, déclenche un signal de commutation.Etant donné que certains objets à détecter peuvent avoir une surface très brillante ou réfléchissante (acier, inox, aluminium ou fer-blanc par exemple), les erreurs de détection et de commutation qui en résultent doivent être exclues de façon sûre.