Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > FAQ > Capteurs optiques standards > Faisceau convergent, divergent, parallèle, distance focale
Print

Faisceau convergent, divergent, parallèle, distance focale 
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
Les différentes géométries de faisceau 

 

 
 

3 classes de faisceaux sont à distinguer :
1. Les faisceaux divergents
2. Les faisceaux convergents (ou focalisés)
3. Les faisceaux parallèles
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
1. Les faisceaux divergents 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

La taille du faisceau augmente lorsque l'on s'éloigne de l'émetteur.

Le faisceau lumineux divergent est utilisé sur les barrières simples par exemple.

En ce qui concerne la dispersion de leur faisceau lumineux, l’émetteur et le récepteur possèdent des caractéristiques d ’émission et de réception similaires.
Avantages :

  • Alignement simple, insensibilité aux oscillations, aux vibrations et aux faibles désalignements.
  • Grande facilité de positionnement des objets.
  • L ’utilisation de diaphragmes permet d ’améliorer la précision et la détection des objets
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Cas d'une barrière réflex 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Les barrières réflex alignées sur les réflecteurs fonctionnent généralement selon le même principe.
Il faut bien veiller à ce que l'objet à détecter soit plus grand que la taille du faisceau !
Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

2. Les faisceaux convergents ou focalisés 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Le faisceau lumineux est convergent quand il rétrécit lorsque l'on s'éloigne de l'émetteur. Le faisceau possède un point d'intersection à une distance donnée. Cette distance s'appelle la distance focale.
C ’est à cet endroit que le faisceau lumineux est le plus petit, ce qui permet une détection précise des objets.
Suivant le type de produit, la distance focale est fixe ou réglable par l'utilisateur.

Exemple : barrières réflex

Exemple : détecteur réflex

Sur certaines séries, comme la WT12 laser, le capteur projete sur l ’objet un faisceau lumineux atteignant jusqu ’à 0,1 mm de
diamètre et est en mesure de détecter des objets minuscules.

Click to show / hide content block    Content Block 08
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

3. Les faisceaux parallèles 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Les diodes laser permettent de produire une lumière parallèle.
Grâce à une faible dispersion, elles permettent d ’atteindre des
portées importantes. De plus, les petites dimensions du faisceau
lumineux sur les objets constituent un autre point fort de la
technologie laser. Elles rendent possible la détection d ’objets
minuscules.

Exemple : barrière émetteur/récepteur

Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search