Ces barrières réflex se distinguent par une hystérésis de commutation particulièrement faible. Même des atténuations de lumière infimes entre le capteur et le réflecteur, provoquées par exemple par des bouteilles en verre ou même en plastique, sont détectées de façon sûre.
Avantages : Un seul boîtier à alimenter Le faisceau lumineux traverse 2 fois l'objet transparent. Il est donc atténué doublement.
Précaution d'emploi : Veillez à la qualité de réflecteur Privilégiez une distance minimale entre le capteur et le réflecteur.