Suche   Starten
 
 
 
 
Wollen Sie mehr Informationen zu einem Thema erhalten, klicken Sie auf "mehr" am Ende jedes Einleitungstextes.
Safety Pocket Reader - Theorie und Praxis der Normen in Europa
Sichere Automatisierung ist unter dem ethischen Aspekt die edelste Form der Automatisierung. Sie schützt Mensch und Maschine. Darüber hinaus übernimmt die Sicherheitstechnik mehr und mehr mit dem Schutz zusammenhängende Funktionen...mehr


So funktioniert RFID
RFID-Systeme bestehen aus Datenträgern – Transponder genannt – zur Objektkennzeichnung sowie Antennen und Lesegeräten zur Erfassung des Transponder-Codes. Dieser Code kann entweder ein unveränderlich es Unikat sein oder der Code bzw. ein Teil davon kann durch ein Schreib-/aktiv, d. h. mit interner Batterie, ausgelegt sein...mehr
CMOS Matrix oder CCD Linie – was liest besser?
Die einen Hersteller von Lesesystemen schwören auf Matrix Sensoren mit CMOS Technologie, die anderen bevorzugen CCD Linien Sensoren. Doch wo liegen die Unterschiede in der Technologie und im Einsatz? Gut auf jeden Fall, wenn man – wie SICK – beides im Produktprogramm hat...mehr
Muting und Mustererkennung als sichere Lösungsalternativen
Wer heutzutage Sicherheitstechnik einsetzt, will dabei natürlich auf Wirtschaftlichkeit nicht verzichten. Dies gilt ganz besonders für die Zugangsabsicherung bei automatischem Materialtransport z. B. in eine Roboterzelle oder in ein Vertikalhubwerk. Mit der Auswahl aus bewährten Lösungen und neuen Konzepten kann ein bislang unerreicht breites Feld möglicher Applikationen abdeckt werden...mehr
Laserklassen und deren Anwendungen für Betreiber von Lasergeräten
Laserlichtschranken, Laserlichttaster, Lichtleiter und andere punktförmige Lichtquellen (LEDs) werden nach der Internationalen Norm IEC 60825 oder der Europäischen Norm EN 60825 gefertigt. Diese Normen enthalten alle Informationen zur Klassifizierung von Geräten und geben ein Minimum an Sicherheitsrichtlinien zum Betrieb der Geräte...
Den ganzen Artikel können Sie auf der rechten Seite unter Infoservice herunterladen.
UL – the passport to America
Internationale Firmen sind auf nationale Prüfzeichen beim Verkauf ihrer Produkte angewiesen. So kommt, wer nach Nordamerika exportieren will, um eine UL-Zertifizierung nicht herum. Was sich hinter der Prüforganisation Underwriters Laboratories verbirgt, wo die Unterschiede zwischen Listing UL-Prüfzeichen und Recognition
UЯ -Prüfzeichen liegen und was für eine Zusammenarbeit mit UL Deutschland spricht, erfährt SICK insight im Interview mit Mirko Bautz und Dipl.-Ing. Dirk R. F. Müller von UL Deutschland...mehr
Ex-Schutz: Was sich durch ATEX geändert hat
Seit dem 1. Juli 2003 dürfen für explosionsgefährdete Bereiche nur noch Waren in den Verkehr gebracht werden, die der neuen Richtlinie 94/9/EG (ATEX) sowie anderen relevanten Normen entsprechen. Hieraus ergeben sich eine Reihe von Änderungen für Hersteller und Kunden...mehr
Hydraulikpressen-Norm EN 693
Doppeldeutigkeiten und Auslegungsunterschiede haben Großbritannien zu einem formellen Einspruch gegen die Sicherheitsnorm für Hydraulikpressen EN 693 veranlasst...mehr
Die Geschichte des 2D-Codes
Neue Logistikkonzepte und der Wunsch nach immer mehr Informationen verlangten neue Kennzeichnungslösungen. Vom Strichcode führte die Entwicklung über den Stapelcode hin zum 2D-Code. Der Beitrag erläutert in Kürze, was die einzelnen Codes können und wie die Entwicklung ablief...mehr
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH

Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100