Sicherheit, die bleibt.
Bei jedem Umbau einer Maschine oder Anlage stellt sich die Frage, ob dies nun dazu führt, dass eine neue CE-Konformitätsbewertung durchgeführt werden muss. Oder bleibt doch alles beim Alten und man kann sich den Aufwand sparen? Gehen Sie auf Nummer sicher und erfahren Sie in diesem Seminar, was es zu tun gibt oder wo Sie mal gar nichts Neues machen müssen.
Ihr Nutzen• Rechtssicherheit zum Thema Haftung bei sicherheitstechnischen Prüfungen• Klarheit über die Pflichten im Zusammenhang mit sicherheitstechnischen Prüfungen
ZielgruppeTechnische Leiter, Konstruktionsleiter, Technische Verkäufer, Projektleiter
Ziele• Kenntnis einer wesentlichen Änderung• Kenntnis der gesetzlichen Anforderungen• Praktische Anregungen und Diskussion gängiger Lösungswege
Inhalte• Die EG-Arbeitsmittel- (Benutzungs-) Richtlinie• Übergangsfristen• Gültige/ungültige CE-Kennzeichnungen• Wesentliche Veränderungen an Maschinen• Was ist beim Umbau zu beachten?• Mindest-/Beschaffenheitsvorschriften für Arbeitsmittel• Regelungen für den Handel mit Gebrauchtmaschinen• Einfuhrbestimmungen• Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung