在峡湾和极光之间——世界最北端的高科技水泥厂

2020-9-14

在浪漫而粗犷的挪威中部一个偏远地区,世界上最北端的水泥厂,也是该地区方圆1000公里以内一家水泥厂,正在承担一项重要任务。这是海德堡水泥集团旗下的一家高科技水泥厂。

海德堡水泥集团位于挪威的水泥厂(图片来源:海德堡水泥集团官网)

所有水泥厂都有一个共同点:净化排放废气并遵守排放规定,这是水泥厂的制胜关键。当地石灰石的硫含量很高,这对于一家普通水泥厂形成了很大的挑战。幸运的是,该工厂引进了利用海水洗涤的烟气脱硫(FGD)装置,由此可以继续使用当地的石灰石。与传统使用化学吸收法不同的是此装置净化过程只使用海水。然而,利用海水作为吸收剂,对粉尘浓度的连续测量提出了挑战。来自洗涤器的废气通常已经冷却并被水饱和,而市面上大多数粉尘测量仪都必须将水滴和粉尘颗粒区别开来,这就需要我们具备一个极好的视觉来区分它们——这在某种程度上是肉眼无法做到的。十分庆幸的是,海德堡公司受益于SICK集团专门用于测量湿烟气浓度的装置—FWE200DH我们的FWE200DH作为旁路系统工作。由测量探头从烟道中抽出部分样气并在加热旋风筒中加热,从而将水滴和气溶胶气化。之后将样气输送至测量单元,一束激光在其中照射气体中所含颗粒,从而产生散射光。灵敏的接收器极为精确地测量该散射光。如此测得的散射光强度是确定粉尘浓度的基础。”SICK集团的技术行业经理Felix Bartknecht表示。

除了含硫石灰石和湿气中的粉尘测量外,水泥厂还面临着其他的挑战。例如在燃烧过程中,各种组分被释放出来。此时,必须使用高精尖的过滤器,如织物过滤器。为了确保过滤器不会因破洞而失效,我们需要使用卓越的测量设备。在这里,海德堡公司再次受益于SICK集团最先进的技术—DUSTHUNTER SB30粉尘仪。过滤器一旦出现损坏迹象,设备就会立即报告过滤器状态,这将防止因过滤器出现破洞而导致的生产延迟。“关于粉尘测量仪,没什么可挑剔的。我们每四周对设备进行一次检查,自从我们安装了这些设备之后,就没有出现过任何问题。” 海德堡水泥维保经理Erik Nilsen说道。

由于FWE200和DUSTHUNTER SB30出色的性能,海德堡挪威工厂的效率和盈利能力显著提高。除此之外,SICK集团已经为海德堡水泥集团旗下的其他各大水泥厂提供了一系列优质的产品及解决方案,如GM32直插式多组分气体分析仪、GM35直插式红外多组分气体分析仪、GM901直插式一氧化碳气体分析仪、ZIRKOR100直插式氧气分析仪、Bulkscan®LMS511流量传感器等。

作为SICK集团在中国的子公司,西克麦哈克中国依托其母公司世界领先的过程控制和排放监测技术以及自身的创新研发能力,已经为国内外数十家水泥厂提供了传感器及分析系统。凭借2300多项专利和每年高额的产品研发投入,SICK将不断为客户提供创新、领先的产品,为行业发展助力。