自豪!中俄东线天然气管道全线贯通,西克助力建设能源大动脉

2020-1-14

122日,中俄东线天然气管道工程正式投产通气,这条同时采用超大口径、高钢级、高压力,具有世界级水平的能源大动脉,因为连接俄罗斯资源与中国大市场而备受关注。俄气将从黑河首站进入国门,标志着这中俄能源合作成果开始惠及万户千家。作为流量计界的“翘楚”,西克荣幸成为这项伟大工程的流量计供应商,将为这世界级的能源大动脉保驾护航。

 

图片来源:中油工程

 

中俄东线天然气管道项目是中俄两国元首亲自商定并关注的能源合作重大战略性项目,对深化两国全方位合作,促进两国利益融合具有重要意义。随着日后全线建成投产,气源将途径9个省、市、自治区,实现俄气资源与我国东北、京津冀和长三角地区需求旺盛的天然气市场相对接,并与我国现有区域输气管网实现互联互通,为我国提供清洁优质的天然气资源。

 

图片来源:中油工程

 

中俄东线天然气管道于2014年签署协议并于2015年开工建设。中方首站及俄方末站在经过一系列的调研和筛选后同时选用西克FLOWSIC600-XT作为主要计量仪表, FLOWSIC600-XT为西克公司推出的最新一代超声流量计,其在不确定度、可靠性和长期稳定性等方面可谓是行业的风向标。FLOWSIC600-XT4声道,4+1声道,4+4声道和8声道等声道型式可供选择,可匹配所有的单机或系统现场应用需求。FLOWSIC600-XT不仅可以满足OIML R137中关于Class 1等级要求,同时还满足Class 0.5级和AGA No.9报告中的要求。

 

 

燃气作为一种商品,计量是贸易过程中非常重要的一个环节。在此过程中,即便是微弱的计量偏差都有可能导致巨大的经济损失。此外,潮湿、结冰、低温、高温和固态杂质等现场环境对设备提出了严苛的要求。因此,选择一款精确可靠地流量计的重要性不言而喻。西克气体超声流量计FLOWSIC600-XT可以轻松应对各种挑战,是天然气高精度贸易结算计量的理想选择。

 

 

西克在在过程、工厂、物流自动化等领域都是国际领先的传感器及分析系统解决方案提供商。随着业务的不断发展,2004年,西克在德累斯顿建立了天然气技术能力中心,该中心致力于研发和生产以超声传感器技术为核心的气体流速仪和流量计,为客户提供从天然气开采、生产、集输、分输到工业应用等全部环节的一站式解决方案。