Alles paletti? Lagerort, Empfänger, Produkt, Produktmenge, Haltbarkeitsdaten, Spediteure, Loskennzeichnung mit Inhaltsstofflieferanten oder sonstige Zulieferteile – dies alles kann die Kennzeichnung auf einer Palette enthalten.
Allerdings muss sie so auf der Palette aufgebracht sein, dass sie später auch gelesen werden kann. SICK-Sensoren steuern die korrekte Positionierung, so dass die Informationen richtig ausgewertet werden können. Aber nicht nur das – auch die Auswertung der Informationen wird übernommen.
|