Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Lösungen > Branchen > Öl & Gas > Gasindustrie
Print

Gasindustrie 
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
Lösungen mit der neuesten Ultraschalltechnologie 

 

Pipelines für Erdgas 
 
Für die Versorgung mit Erdgas werden weltweit Gaspipelines für den Transport vom Gasfeld oder -depot bis zum Endverbraucher eingesetzt. Zur Rechnungsstellung wird der Gasdurchfluss in der Pipeline gemessen. Dazu werden Volumenstrommessgeräte höchster Genauigkeit benötigt. Die derzeit genaueste, effizienteste und auch technisch beste Lösung die Messung mit Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten.  Hier genießt der Technologieführer SICK mit seinen FLOWSIC-Geräten weltweite Anerkennung.
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
Gewinnung 

 

FLOWSIC600 auf einer Bohrinsel 
 

Das Gas wird aus Gasfeldern an Land oder Offshore gewonnen. Es wird gereinigt, getrocknet und für den Weitertransport in Pipelines eingespeist. Aufgrund der schwierigen Umgebungs- und Betriebsbedingungen (nasses und schmutziges Gas, hoher Druck, usw.) sind die Anforderungen hoch,  z.B. an die verwendeten Materialien, speziellen Messwertgebern oder kundenspezifischen Ausführungen. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Transport 

 

FLOWSIC600 in einer Gaspipeline 
 

Nach der Gewinnung wird das Erdgas an andere Firmen oder Länder verkauft. Aufgrund der großen Gasmengen findet man hier Pipelines mit großem Durchmesser und hohem Druck. An den Übergabestationen müssen die Messwerte gemäß internationalen Richtlinien wie OIML, AGA, MID, usw. normiert zur Verfügung gestellt werden. Da die transportierten Gasmengen enormen Geldwerten entsprechen, ist verständlicherweise eine zuverlässige Messung mit hoher Genauigkeit gefordert. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Verteilung 

 

Gasverteilerstation mit FLOWSIC600 
 
Von den Hauptpipelines wird das Erdgas über Verteilerstationen an Großabnehmer oder Haushalte weiterverteilt. Dabei werden auch der Gasdruck und der Leitungsdurchmesser reduziert. Bisher sind hier hauptsächlich mechanische Gasdurchflussmesser im Einsatz. Zunehmend werden jedoch weniger Wartungsaufwand, Ausschluss mechanischer Probleme und hohe Verfügbarkeit gefordert. Die Technologie der Zukunft ist daher auch hier die Ultraschall-Gasdurchflussmessung. Unsere Lösung:
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Speicherung 

 

FLOWSIC600 zur bidirektionalen Messung bei der Erdgasspeicherung 
 
Immer mehr Erdgasunternehmen und -verbraucher nutzen Untertagespeicher, um einen Gasvorrat anzulegen, z.B. zur Deckung des erhöhten Verbrauchs im Winter oder um das Gas entsprechend den Marktbewegungen zu kaufen oder zu verkaufen.  Die Einlagerung erfolgt in erschöpften Gasfeldern oder alten Salzminen. Auch für die CO2-Speicherung in unterirdischen Lagern besteht ein wachsendes Interesse. Durch den bidirektionalen Betrieb (Befüllen und Entnehmen) von gasspeichern sind hier Ultraschall-Gaszähler optimal geeignet. Unsere Lösung:
Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Biogas 

 

FLOWSIC600 in einer Biogasanlage 
 

Biogas wird durch die anaerobe Zersetzung oder Fermentation von biologisch abbaubaren Materialien wie Biomasse, Dung, Abwasser, Hausmüll, Grünmüll, pflanzlichem Material und Energiepflanzen produziert. Es enthält in erster Linie Methan und Kohlendioxid und wird als Brennstoff genutzt. Auch zur Messung des Durchflusses von Biogas kommen Ultraschall-Gaszähler zum Einsatz. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Industriegas 

 

FLOWSIC600 in einer Gasversorgungsleitung 
 

Industriegase sind anorganische oder organische Gase, die aus Luft oder durch chemische Synthese gewonnen werden. Sie werden in zahlreichen industriellen Prozessen, z.B. in der chemischen Industrie, eingesetzt. In größeren Industrieanlagen werden sie häufig durch Rohrleitungen direkt zum Verbraucher geliefert. Bei der Überwachung des Transports und zur Verrechnung an den Verbraucher kommen Ultraschall-Gaszähler zum Einsatz. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 08
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Komplettlösungen 

 

FLOWSIC600 in einem Metering Skid 
 

SICK arbeitet eng mit verschiedenen Systemintegratoren in aller Welt zusammen, die komplette Metering Skids liefern. Diese umfassen Prüfeinrichtungen und weitere Einrichtungen entsprechend den applikativen Erfordernissen. Sie umfassen verschiedene Durchflussmessgeräte, die für den eichpflichtigen Verkehr geeignet sind. Die Skids sind auf Langzeitgenauigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und werden sorgfältig getestet.
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
Weitere Lösungen
Please check if the list "Contact Person" does exist at "http://www.sick.com/ch/DE".
Knopf zum Starten der Suche