Suche   Starten
 
Titelthema: Der Sicherheitslaserscanner S300 setzt weltweit neue Standards
 
 
Vertikale Gefahrenstellenabsicherung im Kompaktformat
Der Schweizer Maschinenhersteller TSCHUDIN setzt zur Absicherung seiner hochpräzisen spitzenlosen Rundschleifmaschinen auf die Weltneuheit der Firma Sick, den Sicherheits-Laserscanner S300. Dieser bietet einen wirksamen Schutz für den Maschinenbediener während des Ladevorganges von Produktionsteilen und wird zusätzlich als automatischer Zyklusstart verwendet.

>> Im Bereich von spitzenlosen Rundschleifmaschinen bietet TSCHUDIN mit Sitz in Grenchen eine Lösung zur Bearbeitung von präzisen zylindrischen Teilen mit einem oder mehreren Durchmessern. Für das Laden solcher Teile bewegt sich dabei die sogenannte Auflage auf einem Schlitten aus dem Schleifbereich (patentiert). Dadurch entsteht zwischen der Sicherheitshaube und dem Schlitten eine Gefahrenstelle für den Bediener (Operator).

Überlegene 270°-Blickwinkel in kleinster Baugrösse

Bislang wurde der Gefahrenbereich an der Rundschleifmaschine mit einem Lichtvorhang abgesichert. „Es zeigte sich jedoch, dass sich die mechanische Befestigung des Lichtvorhangs an der Maschine störend auf den Bediener auswirkt“, erläutert Urs Tschudin, Geschäftsleiter von TSCHUDIN. „Da ausserdem der Bedienraum dadurch zu stark eingeschränkt wurde, waren wir auf der Suche nach einer anderen Lösung.“ Die jüngste Generation der Sicherheits-Laserscanner S300 stellte für diese Anwendung eine überzeugende Lösung dar. Der S300 Standard ist auf der Höhe des Elektroschranks an der Maschine montiert und überwacht die Gefahrenstelle vertikal. Dabei tastet der S300 Standard die Umgebung zwischen der Sicherheitshaube und dem Schlitten in einem Bereich von 45° ab. Sobald der Schlitten mit der Auflage zum Laden der Produktionsteile ausfährt, wird das Schutzfeld des Sicherheits-Laserscanners unterbrochen und stoppt den Schleifvorgang. Bisher war es notwendig, dass der Startknopf für eine Wiederaufnahme des Schleifvorgangs jeweils manuell vom Bediener betätigt wurde. Dies konnte mehr als 200-mal pro Stunde der Fall sein und war aus wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar. Fährt nun der Schlitten wieder zurück, wird das Warn- und Schutzfeld des S300 reaktiviert und die Maschine startet den Schleifvorgang automatisch wieder.

Überzeugend leistungsstark in jeder Variante

Der Sicherheits-Laserscanner S300 Standard ist eine preisgünstige Lösung für diese Gefahrenstelle, wo nur ein Schutz-/Warnfeld benötigt wird. Mit einem 8-Meter-Warn- und 2-Meter-Schutzfeldradius ist wirkungsvoller Schutz für das Bedienpersonal bei dieser Anwendung garantiert. Aufgrund der überzeugenden Leistung des S300 Standard hat sich TSCHUDIN entschlossen, dieses Gerät generell bei den spitzenlosen Rundschleifmaschinen einzusetzen. Je nach Variante – Standard, Advanced oder Professional mit einem, zwei oder vier Überwachungsbereichen – eignet sich der S300 für unterschiedliche Anwendungen: anstelle verschleissbehafteter Trittmatten, als platzsparender Hintertretschutz, zur Überwachung von Einlegestationen an Maschinen oder als Personenschutzeinrichtung für mobile Transportsysteme oder Serviceroboter. Gemäss Typ 3 nach IEC 61496-3 sowie SIL2 nach IEC 61508 zugelassen, entspricht das Gerät den aktuellsten Sicherheitsstandards
Die Modellreihe S300 bietet überragende Sicherheits-Features in unerhört kleinem Format und mit enormem Preis-Leistungs-Verhältnis in verschiedenen Einsatzfeldern.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch
Infoservice