Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Solutions > Industries > Centrales électriques
Print

Centrales électriques   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Show Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
Show 1 Link 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Production d'énergie propre par une analyse intelligente   

 

Power station 
 

Dans la production d'électricité à base d'énergie fossile, la protection de l'environnement revêt une importance grandissante. En outre, les processus déjà mis en place de réduction de la poussière, des émissions de NOx et SO2, des gaz à effet de serre et des polluants (p. ex. HCI, COT,...) gagnent en importance dans une stratégie d'alimentation alternative.

Les systèmes d'analyse SICK offrent une surveillance continue des processus d'une centrale électrique. Grâce aux techniques de mesure SICK, les concentrations en composants gazeux et en poussière, ainsi que le débit volumique, peuvent être surveillés en divers points de la centrale. Par conséquent, les variations dans le processus sont identifiées et optimisées rapidement.
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
Silo/Broyeur de charbon   

 

Coal bunker / coal mill 
 

Le charbon en poudre est typiquement utilisé pour alimenter la chaudière des centrales électriques. Pour des raisons de sécurité, la surveillance du CO dans les silos et broyeurs à charbon est une question essentielle. Le CO est un gaz inodore et très toxique à fort risque d'explosion lorsque son niveau dépasse 8 % dans l'air. Des concentrations élevées de CO peuvent indiquer un feu couvant et requérir des mesures immédiates. En outre, les concentrations en O2 donnent des informations importantes pour les usines de broyage du charbon qui fonctionnent dans des conditions de purge inerte : une concentration en oxygène élevée surveille l'entrée d'air vicié dans le système et protège contre le risque d'explosion.

Notre solution : 

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Contrôle de la combustion, y compris de l'air primaire   

 

Combustion control 
 

Pour être efficace, une centrale électrique nécessite une surveillance et une optimisation continues du processus de combustion. L'alimentation en air de combustion est une tâche essentielle de ce point de vue, car elle délivre la quantité requise d'oxygène qui doit être optimisée et contrôlée avec précaution pour garantir une combustion sûre et efficace, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes comme le CO, le CO2 ou le NOx.
Par conséquent, la surveillance fiable et précise du débit volumique d'air primaire de combustion à l'entrée de la chaudière est une tâche primordiale.

Notre solution :

  • Contrôle de la combustion : analyseur d'oxygène ZIRKOR302
  • Contrôle de l'air de combustion : moniteur de débit des gaz FLOWSIC100
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Dénitrification des gaz de combustion (usine DeNOx)   

 

Denitrification plant 
 

Les réglementations sur l'environnement exigent une réduction efficace de la teneur en NOx des gaz de combustion avant leur largage dans l'atmosphère. La réduction catalytique sélective (RCS) est typiquement appliquée dans cet objectif avec un réactif comme l'ammoniac (NH3) qui transforme l'oxyde d'azote en eau et azote via un catalyseur à 400 °C environ.
La concentration en NO est mesurée à l'entrée de l'usine de dénitrification afin de déterminer et de contrôler la quantité d'ammoniac requise.
Le NO et le NH3 sont mesurés à la sortie de l'usine de dénitrification : La concentration en NH3 indique l'efficacité du processus de dénitrification, tandis que la concentration en NO est contrôlée pour s'assurer de la conformité avec les réglementations environnementales.

Notre solution :

  • Surveillance du NH3 : analyseur de gaz laser GM700
  • Surveillance du NOx/NH3 : analyseur in situ GM31 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Dépoussiérage   

 

Dedusting 
 

Les gaz générés par la combustion du charbon sont chargés en particules et, en raison des réglementations environnementales, doivent être nettoyés avant d'être relâchés dans l'atmosphère en passant par un dispositif de dépoussiérage. Les filtres à manches servent surtout à collecter les particules qui passent par un tissu à mailles serrées. Alternativement, des dépoussiéreurs électrostatiques sont utilisés quand les particules sont recueillies sur des électrodes en passant par un champ électrique. Le bon fonctionnement de l'usine de dépoussiérage et la conformité du contenu des poussières résiduelles avec les réglementations sont assurés grâce à la surveillance continue de la concentration en poussière en aval du filtre. 

Notre solution :

Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Lavage des fumées (processus de Désulfuration)   

 

Rauchgasentschwefelung 
 

Des systèmes de lavage hydraulique sont typiquement utilisés pour la désulfuration des gaz de combustion. Après avoir quitté l'usine de dépoussiérage, les gaz de combustion entrent dans une tour où ils sont aspergés d'une boue à base de calcium (liquide de lavage, p. ex. chaux et eau) arrivant d'un réservoir.
Les gaz polluants comme le SO2 sont dissous dans le liquide et réagissent avec le liquide pour former du sulfite ou sulfate de calcium, éliminé ensuite par évacuation de l'eau et dépôt dans un épaississant. Alternativement, le sulfite de calcium est oxydé pour former du gypse par bullage de l'air comprimé à travers la boue de sulfite.

Notre solution :
analyseur de gaz in situ GM31

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Surveillance continue des émissions   

 

Emission monitoring 
 

En fonction du type de carburant et des réglementations locales, un certain nombre de composants gazeux, surtout le CO, le NOx et le SO2, doivent être surveillés en continu au niveau de la cheminée dans les gaz de combustion, ainsi que la poussière (particules), le débit de gaz, la température et l'O2 (parfois aussi le H2O). 
En cas de co‑incinération de carburants alternatifs, des composants additionnels comme le HF, le HCl, le Hg et le TOC peuvent requérir une surveillance également. 
Les données de mesures sont transférées à un système d'acquisition des données pour leur traitement et pour rapport aux autorités. 
L'équipement de mesure utilisé avec les applications CEM doit être approuvé par le gouvernement après avoir subi un test d'approbation de type. 

Notre solution :
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
Portail produits et solutions
Button to start the search